비트별 연산자 사용
비트별 연산자는 두 값을 기반으로 값 내의 비트를 조작합니다.
다음은 비트별 연산자의 개요를 제공합니다.
대상 | 사용 연산자 | 최적의 데이터 유형 |
비트별 논리곱 | &, AND | DINT |
비트별 논리합 | OR | DINT |
비트별 배타적 논리합 | XOR | DINT |
비트별 보수 | NOT | DINT |
다음은 예입니다.
사용 형식 | 예 | |
적용 상황 | 사용 | |
value1 operator value2 | input1, input2 및 result1이 DINT 태그이며 다음과 같은 요구가 있는 경우. "input1과 input2의 비트별 결과를 계산. 결과를 result1에 저장." | result1 := input1 AND input2; |
의견을 작성 부탁드립니다.