스트럭쳐드 텍스트 구성 요소: 구성

구조를 단독으로 프로그래밍하거나 다른 구조 내에 중첩합니다.
다음의 경우
구성:
특정 조건이 발생하는 경우 실행
IF. . . THEN
숫자 값을 기반으로 할 일 선택
CASE. . . OF
다른 일을 수행하기 전에 무언가를 특정 횟수만큼 수행
FOR. . . DO
특정 조건이 참인 경우 무언가를 계속 수행
WHILE. . . DO
조건이 참이 될 때까지 무언가를 계속 수행
REPEAT. . . UNTIL
일부 키워드는 예약되어 있음
다음 구성은 사용할 수 없음:
  • GOTO
  • REPEAT
Logix Designer
응용 프로그램을 사용하여 이들을 태그 이름 또는 구성으로 사용할 수 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal