실행 순서 정의
식 안에 써넣은 연산은 미리 규정된 순서에 따라 수행됩니다.
- 연산 순서가 같은 경우에는 왼쪽에서 오른쪽 순으로 수행됩니다.
- 식에 오퍼레이터 또는 함수가 여러 개 포함된 경우 괄호 “( )”로 조건을 그룹화합니다. 이렇게 하면 올바른 실행 순서를 확보하고 식을 더 쉽게 읽을 수 있습니다.순서연산1()2펑션 (...)3**4- (부정)5NOT6*,/,MOD7+,- (빼기)8<,<=,>,>=9=,<>10&,AND11XOR12OR
의견을 작성 부탁드립니다.