검색
Studio 5000 Logix Designer 온라인 도움말
시퀀서 명령어
시퀀서 명령어는 일관되고 반복 가능한 작업을 모니터링합니다.
사용 가능한 명령어
래더 다이어그램
수행할 작업
사용할 명령어
단계 완료를 감지합니다.
SQI
다음 단계의 출력 조건을 설정합니다.
SQO
참조 조건을 시퀀서 배열에 로드합니다.
SQL
볼드체
데이터 유형은 최적의 데이터 유형을 나타냅니다. 명령어의 모든 피연산자가 동일한 최적의 데이터 유형(일반적으로 DINT 또는 REAL)을 사용하는 경우 명령어는 가장 적은 메모리를 사용하면서 보다 빠르게 실행됩니다.
명령어 집합
시퀀서 입력(Sequencer Input, SQI)
시퀀서 로드(Sequencer Load, SQL)
시퀀서 출력(SQO)
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal