OUTPUT_CAM 구조

OUTPUT_CAM 데이터 유형은 각 출력 캠 요소에 대한 특이 사항을 정의하는 배열입니다. OUTPUT_CAM에는 다음 구성원이 포함되어 있습니다.
니모닉
데이터 유형
설명
OutputBit
DINT
0 ~ 31 범위에서 출력 비트를 선택해야 합니다. 0 미만이나 31 이상의 값을 선택하면 출력 캠 에러 문제가 발생하여 캠 요소가 고려되지 않게 됩니다.
LatchType
DINT
래치 유형은 해당 출력 비트가 설정되는 방식을 결정합니다. 0 미만이나 3 이상의 값을 선택하면 출력 캠 에러 문제가 발생하여 비활성 상태의 래치 유형이 사용됩니다.
0 = 비활성 상태 - 출력 비트가 변경되지 않습니다.
1 = 위치 - 축이 보상된 캠 범위로 들어가면 출력 비트가 설정됩니다.
2 = 활성화 - 활성화 비트가 활성 상태가 되면 출력 비트가 설정됩니다.
3 = 위치 및 활성화 - 축이 보상된 캠 범위로 들어가고 활성화 비트가 활성 상태가 되면 출력 비트가 설정됩니다.
UnlatchType
DINT
언래치 유형은 출력 비트가 리셋되는 방식을 결정합니다. 0 미만이나 5 이상의 값을 선택하면 출력 캠 에러 문제가 발생하여 비활성 상태의 언래치 유형이 사용됩니다.
0 = 비활성 상태 - 출력 비트가 변경되지 않습니다.
1 = 위치 - 축이 보상된 캠 범위를 나가면 출력 비트가 리셋됩니다.
2 = 지속 시간 - 지속 시간이 만료되면 출력 비트가 리셋됩니다.
3 = 활성화 - 활성화 비트가 비활성 상태가 되면 출력 비트가 리셋됩니다.
4 = 위치 및 활성화 - 축이 보상된 캠 범위에서 나가거나 활성화 비트가 비활성 상태가 되면 출력 비트가 리셋됩니다.
5 = 지속 시간 및 활성화 - 지속 시간이 만료되거나 활성화 비트가 비활성 상태가 되면 출력 비트가 리셋됩니다.
Left
REAL
오른쪽 캠 위치와 함께 왼쪽 캠 위치가 출력 캠 요소의 캠 범위를 정의합니다. 활성화 비트가 활성 상태일 때 래치 또는 언래치 유형이
위치
또는
위치 및 활성화
로 설정되면 왼쪽 및 오른쪽 캠 위치가 출력 비트의 래치 또는 언래치 위치를 지정합니다. 왼쪽 위치가 캠 시작 위치보다 작거나 캠 종료 위치보다 크면 잘못된 출력 캠 에러가 반환되고 캠 요소가 고려되지 않습니다.
Right
REAL
왼쪽 캠 위치와 함께 오른쪽 캠 위치가 출력 캠 요소의 캠 범위를 정의합니다. 활성화 비트가 활성 상태일 때 래치 또는 언래치 유형이
위치
또는
위치 및 활성화
로 설정되면 오른쪽 및 왼쪽 캠 위치가 출력 비트의 래치 또는 언래치 위치를 지정합니다. 오른쪽 위치가 캠 시작 위치보다 작거나 캠 종료 위치보다 크면 잘못된 출력 캠 에러가 반환되고 캠 요소가 고려되지 않습니다.
Duration
REAL
활성화 비트가 활성 상태일 때 언래치 유형이
지속 시간
또는
지속 시간 및 활성화
인 경우 지속 시간이 래칭과 언래칭 사이의 시간(초)을 지정합니다. 0 미만의 값을 선택하면 출력 캠 에러 문제가 발생하여 캠 요소가 고려되지 않게 됩니다.
EnableType
DINT
이것은 LatchType 또는 UnlatchType이
활성화
,
위치 및 활성화
또는
지속 시간 및 활성화
인 경우 지정된 EnableBit의 소스와 극성을 정의합니다. 0 미만이나 31 이상의 값을 선택하면 출력 캠 에러 문제가 발생하여 캠 요소가 고려되지 않게 됩니다.
0 = 입력 - 활성화 비트는 입력 파라미터에 있습니다.
1 = 반전된 입력 - 활성화 비트는 입력 파라미터에 있으며 활성 낮음입니다.
2 = 출력 - 활성화 비트는 출력 파라미터에 있습니다.
3 = 반전된 출력 - 활성화 비트는 출력 파라미터에 있으며 활성 낮음입니다.
EnableBit
DINT
LatchType 또는 UnlatchType이
활성화
,
위치 및 활성화
또는
지속 시간 및 활성화
인 경우 선택하는 활성화 비트의 값은 0 ~ 31 범위여야 합니다. 0 미만이나 31 이상의 값을 선택하면 출력 캠 에러 문제가 발생하여 캠 요소가 고려되지 않게 됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal