지우기(CLR)

이 정보는 CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.
CLR 명령어는 Dest의 모든 비트를 해제합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
CLR_LD_avail_v31
펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
이 명령어는 구조화된 텍스트에서 사용할 수 없습니다.
피연산자
중요: 다음과 같은 경우 작업 시 예외가 발생할 수 있습니다.
  • 출력 태그 피연산자가 덮어써집니다.
  • 구조 피연산자의 구성원이 덮어써집니다.
  • 지정된 경우를 제외하고 여러 명령어에서 구조 피연산자를 공유합니다.
CLR 명령어는 기본 데어터 유형을 지원합니다.
기본
데이터 유형
을 참조하십시오.
래더 다이어그램
피연산자
데이터 유형
CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러
데이터 유형
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러
형식
설명
Dest
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
LTIME
TIME
TIME32
LDT
DT
태그
해제할 태그.
팁:
상대 시간(LTIME, TIME 및 TIME32) 및 절대 시간(LDT 및 DT) 데이터 유형에 대한 자세한 내용은 시간 및 날짜 데이터 유형을 참조하십시오.
연산 상태 플래그에 영향
컨트롤러
연산 상태 플래그에 영향
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러
조건부
CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러
예
연산 상태 플래그를 참조하십시오.
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 배열 인덱스 오류의 경우 배열을 통한 인덱스를 참조하세요.
실행
래더 다이어그램
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
N/A
렁-입력-조건이 거짓임
렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정합니다.
렁-입력-조건이 참임
렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정합니다.
Dest를 0으로 해제합니다.
사후 스캔
N/A
예
래더 다이어그램
CLR_LD_ex_v31
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal