비트별 포괄적 논리합(Bitwise Inclusive Or, OR)

이 정보는
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다. Controller 구분이 있을 때는 언급합니다.
OR 명령어는 Source A와 Source B의 비트를 사용하여 비트별 OR 연산을 수행하고 결과를 Dest에 저장합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
OR_LD_avail_v31
함수 블록 다이어그램
함수 블록 다이어그램은 다음 요소를 지원합니다.
FBD 블록
OR_FBD_avail_v31
FBD 함수
팁: FBD 함수는 CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에만 적용됩니다.
OR_avail_FBDFunction
구조화된 텍스트
이 명령어는 구조화된 텍스트에서 사용할 수 없습니다.
팁: 동일한 결과를 계산하려면 식에서 OR을 오퍼레이터로 사용합니다. 스트럭쳐드 텍스트 내에서 식의 구문과 할당에 대한 자세한 내용은 스트럭쳐드 텍스트 구문을 참조하십시오.
피연산자
중요: 다음과 같은 경우 작업 시 예외가 발생할 수 있습니다.
  • 출력 태그 피연산자가 덮어써집니다.
  • 구조 피연산자의 구성원이 덮어써집니다.
  • 지정된 경우를 제외하고 여러 명령어에서 구조 피연산자를 공유합니다.
명령어 내에서 숫자 데이터 유형을 혼합하기 위한 데이터 변환 규칙이 있습니다. 데이터 변환을 참조하십시오.
래더 다이어그램
피연산자
데이터 유형
CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러
데이터 유형
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러
형식
설명
Source A
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
즉시
태그
Source B와 OR 연산 수행할 값. //부동에는 REAL 및 LREAL 데이터 유형이 포함됩니다.
팁: 부동 입력은 정수로 변환되어 오버플로를 유발할 수 있습니다.
Source B
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
즉시
태그
Source A와 논리합 연산 수행할 값.
팁: 부동 입력은 정수로 변환되어 오버플로를 유발할 수 있습니다.
Dest
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
태그
명령어의 결과를 저장하는 태그.
팁: 대상 유형이 부동인 경우 결과 값이 부동으로 변환됩니다.
팁: 입력에 대해 정수 승격이 필요한 경우 작은 유형이 0 확장을 사용하여 큰 유형으로 변환됩니다.
펑션 블록
피연산자
유형
형식
설명
OR
FBD_LOGICAL
태그
OR 구조
FBD_LOGICAL 구조
입력 구성원
데이터 유형
설명
EnableIn
BOOL
활성화 입력. 거짓이면 명령어가 실행되지 않고 출력이 업데이트되지 않습니다.
기본값은 참입니다.
SourceA
DINT
SourceB와 논리합 연산 수행할 값.
SourceB
DINT
SourceA와 논리합 연산 수행할 값.
출력 구성원
데이터 유형
설명
EnableOut
BOOL
명령어가 활성화된 경우 성공적으로 실행되었는지를 나타냅니다.
Dest
DINT
명령어의 결과.
FBD 함수
팁: FBD 함수는 CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에만 적용됩니다.
입력 피연산자(왼쪽 핀)
데이터 유형
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러
설명
SourceA(상위)
SINT
USINT
INT
UINT
DINT
UDINT
LINT
ULINT
REAL
LREAL
Source B와 논리합 연산 수행할 값.
SourceB(하부)
SINT
USINT
INT
UINT
DINT
UDINT
LINT
ULINT
REAL
LREAL
Source A와 논리합 연산 수행할 값.
출력 피연산자(오른쪽 핀)
데이터 유형
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러
설명
Dest
DINT
UDINT
LINT
ULINT
함수의 결과.
FBD 펑션
을 참조하십시오.
설명
활성화된 경우 이 명령어는 비트별 논리합 연산을 평가합니다.
Dest = Source A OR Source B
비트(위치:
Source A):
비트(위치:
Source B):
비트(위치:
Dest):
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
연산 상태 플래그에 영향
컨트롤러
연산 상태 플래그에 영향
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러
조건부
CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러
예
연산 상태 플래그를 참조하십시오.
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 배열 인덱스 오류의 경우 배열을 통한 인덱스를 참조하세요.
실행
래더 다이어그램
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
N/A
렁-입력-조건이 거짓임
렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정
렁-입력-조건이 참임
렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정
Dest는 설명 섹션에서 설명한 대로 설정됩니다.
사후 스캔
N/A
펑션 블록
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
N/A
EnableIn이 거짓임
EnableOut을 EnableIn으로 설정
EnableIn이 참임
EnableOut을 EnableIn으로 설정
Dest는 설명 섹션에서 설명한 대로 설정됩니다.
명령어 최초 실행
N/A
명령어 최초 스캔
N/A
사후 스캔
N/A
FBD 함수
팁: FBD 함수는 CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에만 적용됩니다.
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
N/A
정상 스캔
Dest = SourceA OR SourceB
명령어 최초 실행
N/A
명령어 최초 스캔
N/A
사후 스캔
N/A
예
래더 다이어그램
OR_LD_ex_v31
펑션 블록
OR_FBD_ex_v31
FBD 함수
OR_example_FBDFunction
구조화된 텍스트
value_result_or := value_1 OR value_2;
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal