MOTION_GROUP 구조

컨트롤러당 MOTION_GROUP 구조가 하나 있습니다. 이 구조에는 그룹에 대한 상태 정보가 포함됩니다. 모든 모션 명령어는 동일한 MOTION_GROUP 구조를 참조합니다.
니모닉
데이터 유형
설명
.GroupStatus
DINT
그룹의 상태 비트
비트
번호
데이터 유형
설명
.InhibStatus
00
DINT
금지 상태
.GroupSynced
01
DINT
동기화 상태
.AxisInhibitStatus
02
DINT
-no-tag
02
DINT
타이머 이벤트가 시작됨
예약됨
03-31
.MotionFault
DINT
그룹의 모션 폴트 비트
비트
번호
데이터 유형
설명
.ACAsyncConnFault
00
DINT
비동기식 연결 폴트
.ACSyncConnFault
01
DINT
동기식 연결 폴트(컨트롤러가 선언됨)
예약됨
02-31
.ServoFault
DINT
그룹의 서보-모듈 폴트 비트
비트
번호
데이터 유형
설명
.POtrvlFault
00
DINT
양의 오버트래블 폴트
.NOtrvlFault
01
DINT
음의 오버트래블 폴트
.PosErrorFault
02
DINT
위치 에러 폴트
.EncCHALossFault
03
DINT
인코더 채널 A 손실 폴트
.EncCHBLossFault
04
DINT
인코더 채널 B 손실 폴트
.EncCHZLossFault
05
DINT
인코더 채널 Z 손실 폴트
.EncNsFault
06
DINT
인코더 노이즈 폴트
.DriveFault
07
DINT
드라이브 폴트
.SynConnFault
00
DINT
동기식 연결 폴트
(서보 선언됨)
.HardFault
01
DINT
서보 하드웨어 폴트
예약됨
02-31
.GroupFault
DINT
그룹의 폴트 비트
비트
번호
데이터 유형
설명
.GroupOverlapFault
00
DINT
그룹 중복 폴트
.CSTLossFault
01
DINT
컨트롤러에서 CST 마스터와의 동기화가 끊김
.GroupTaskLoadingFault
02
DINT
그룹의 기본 업데이트 기간이 너무 짧아 사용자 응용 프로그램 작업을 실행하는 데 시간이 부족합니다.
예약됨
03-31
AxisFault
DINT
축의 폴트 비트
비트
번호
데이터 유형
설명
.PhysicalAxisFault
00
BOOL
서보 또는 드라이브 폴트가 발생했습니다.
.ModuleFault
01
BOOL
선택한 축과 연관된 모션 모듈에 심각한 폴트가 발생했습니다. 일반적으로 모션 모듈과 연관된 모든 축에 영향을 미칩니다.
.ConfigFault
02
BOOL
모션 모듈이나 드라이브와 연관된 하나 이상의 축 속성이 로컬 컨트롤러의 해당 속성 값과 일치하도록 성공적으로 업데이트되지 않았습니다.
예약됨
03-31
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal