LINT 데이터 유형
LINT 데이터 유형은 64비트 정수입니다.
LINT 데이터 유형은
Compact GuardLogix
5380, CompactLogix
5380, CompactLogix
5580, GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러의 다양한 명령어에서 사용할 수 있습니다. 그러나 CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370 및 GuardLogix
5570 컨트롤러에서는 대부분의 명령어에서 LINT 데이터 유형을 사용할 수 없습니다.CompactLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570 컨트롤러에서 LINT 데이터 유형을 사용할 때에는 다음 사항을 고려하십시오.
팁:
LINT는 복사(COP, CPS) 명령어에서만 사용할 수 있습니다. 이러한 명령어는 CST/WallClock 시간 속성, 시간 동기화, Add-On 명령어와 함께 사용됩니다. 이 태그 유형을 더하거나, 빼거나, 곱하거나, 나눌 수 없습니다.
LINT 데이터 유형을 사용하는 경우 아래 문제가 발생하면 다음 설명을 참조하십시오.
방법 | 설명 |
|---|---|
이중 정수 DINT 값 2개를 LINT 하나로 이동/복사 | 총 64 비트가 되도록(즉, DINT[2]) 2개의 요소로 구성된 배정도 정수 배열을 만듭니다. 그런 다음 긴 정수 하나로 복사할 수 있습니다. |
날짜/시간 표시 에러 수정 | 태그에 음의 값이 있으면 날짜/시간으로 표시할 수 없습니다. 태그 편집기에서 태그 스타일을 날짜/시간에서 2진수로 변경하여 이 값이 음수인지 확인합니다. 최상위 비트(맨 왼쪽 비트)가 1이면 해당 값이 음수이므로 날짜 또는 시간으로 표시할 수 없습니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.