키워드
산술 상태 비트 외에도 컨트롤러는 아래와 같은 키워드를 지원합니다.
키워드 | 액세스 | 설명 |
S:FS | 읽기 | 현재 프로그램의 루틴을 이용한 첫 번째 정상 스캔인 경우 첫 번째 스캔 비트가 설정됩니다. |
S:MINOR | 읽기 쓰기 | 최소 한 개의 마이너 폴트가 발생한 경우 마이너 폴트 비트가 설정됩니다. 프로그램 실행으로 인해 마이너 폴트가 발생하는 경우 컨트롤러에서 이 비트를 설정합니다. 프로그램 실행가 관련 없는 마이너 폴트 발생 시(예: 저전력) 컨트롤러에서 이 비트를 설정하지 않습니다. |
THIS | N/A | THIS 문은 TASK, PROGRAM 또는 ROUTINE을 참조하는 GSV 및 SSV 명령어에 대해 유효합니다. THIS를 사용하여 현재 TASK, PROGRAM 또는 ROUTINE을 지정합니다. |
키워드는 대소문자를 구분하지 않습니다.
이 플래그는 매우 빨리 변할 수 있으므로 이 키워드는 프로그래밍 소프트웨어에서 실제 상태를 보여 주도록 애니메이션으로 나타나지 않습니다.
키워드에 태그 앨리어스를 정의할 수 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.