CIP 메세지 지정하기

CIP 데이터 표 읽기 및 쓰기 메세지 유형은
Logix 5000
컨트롤러 간에 데이터를 전송합니다.
다음 명령 선택
수행할 작업
CIP 데이터 표 읽기
다른 컨트롤러에서 데이터 읽기.
Source 및 Destination 유형이 일치해야 합니다.
CIP 데이터 표 쓰기
다른 컨트롤러에 데이터를 쓰기.
Source 및 Destination 유형이 일치해야 합니다.
I/O 모듈 재구성
모듈 재구성 메세지를 사용하여 새 구성 정보를 I/O 모듈로 보냅니다.
재구성 중 다음 작업이 발생합니다.
  • 입력 모듈이 계속해서 컨트롤러로 입력 데이터를 보냅니다.
  • 출력 모듈이 계속해서 출력 장치를 제어합니다.
모듈 재구성 메세지에는 다음 구성 속성이 필요합니다.
다음 속성에서
선택
메세지 유형
모듈 재구성
예
I/O 모듈을 재구성하려면 아래 단계를 따르십시오.
  1. 모듈의 구성 태그에 필요한 구성원을 새 값으로 설정합니다.
  2. 모듈 재구성 메세지를 모듈로 보냅니다.
    reconfigure[5]가 설정되면 슬롯 4의 로컬 모듈에 대해 상한 알람을 60으로 설정합니다. 그런 다음 모듈 재구성 메세지가 모듈로 새 알람 값을 전송합니다. 원샷 명령어는 reconfigure[5]가 설정되어 있는 경우 렁이 여러 메세지를 모듈에 보내지 않도록 합니다.
    팁: MSG.EN 비트의 XIO를 연속 MSG 렁 사전 조건으로 항상 포함하는 것이 좋습니다.
릴레이 래더
RelayLadder_Pg284_v31
구조화된 텍스트
IF reconfigure[5] AND NOT reconfigure[6]THEN Local:4:C.Ch0Config.HAlarmLimit := 60;
IF NOT change_Halarm.EN THEN MSG(change_Halarm);
END_IF; END_IF;
reconfigure[6] := reconfigure[5];
CIP 일반 메세지 지정하기
중요: ControlLogix 모듈에는 MSG 명령어를 사용하고 CIP 일반 메세지 유형을 선택하여 호출할 수 있는 서비스가 있습니다.
수행할 작업
다음 속성에서
입력 또는 선택할 항목
디지털 출력 모듈에서 펄스 테스트 수행
메세지 유형
CIP 일반
서비스 유형
펄스 테스트
Source
유형 INT [5]의 tag_name
이 어레이에 포함된 항목
설명
tag_name[0]
테스트할 포인트의 비트 마스크(한 번에 한 포인트만 테스트)
tag_name[1]
예약됨, 0으로 둠
tag_name[2]
펄스 너비(수백 Milli (mu), 일반적으로 20)
tag_name[3]
ControlLogix I/O에 대한 0점 교차 지연(수백 Milli (mu), 일반적으로 40)
tag_name[4]
지연 확인
Destination
비워두기
감사 값 가져오기
메세지 유형
CIP 일반
서비스 유형
감사 값 가져오기
소스 요소
이 필드는 변경할 수 없음, 비어 있음
소스 길이
이 필드는 변경할 수 없음, 0바이트로 설정
대상 요소
이 어레이에 포함된 항목
설명
유형 DINT[2]의 Tag_name 또는
LINT
이 태그에는 컨트롤러에 대한 감사 값이 포함되어 있습니다.
중요: Allen-Bradley® 컨트롤러에서 LINT 데이터 유형을 사용하는 경우
Rockwell Automation
에서는 DINT[2] 데이터 유형을 사용하여 제한 사항을 피할 것을 권장합니다.
변경 사항이 있는지 모니터링된 컨트롤러 이벤트 가져오기
메세지 유형
CIP 일반
서비스 유형
감지할 변경 사항 가져오기
소스 요소
이 필드는 변경할 수 없음, 비어 있음
소스 길이
이 필드는 변경할 수 없음, 0바이트로 설정
대상 요소
이 어레이에 포함된 항목
설명
유형 DINT[2]의 Tag_name 또는
LINT
이 태그는 컨트롤러에 대해 모니터링되는 변경 사항의 비트 마스크를 나타냅니다.
중요: Allen-Bradley 컨트롤러에서 LINT 데이터 유형을 사용하는 경우
Rockwell Automation
에서는 DINT[2] 데이터 유형을 사용하여 제한 사항을 피할 것을 권장합니다.
변경 사항이 있는지 모니터링되는 컨트롤러 이벤트 설정
메세지 유형
CIP 일반
서비스 유형
감지할 변경 사항 설정
소스 요소
이 어레이에 포함된 항목
설명
유형 DINT[2]의 Tag_name 또는
LINT
이 태그는 컨트롤러에 대해 모니터링되는 변경 사항의 비트 마스크를 나타냅니다.
중요: Allen-Bradley 컨트롤러에서 LINT 데이터 유형을 사용하는 경우
Rockwell Automation
에서는 DINT[2] 데이터 유형을 사용하여 제한 사항을 피할 것을 권장합니다.
소스 길이
이 필드는 변경할 수 없음, 8바이트로 설정
대상 요소
이 필드는 변경할 수 없음, 비어 있음
디지털 출력 모듈에서 전기 퓨즈 리셋
메세지 유형
CIP 일반
서비스 유형
전기 퓨즈 리셋
Source
DINT 유형의 태그 이름
이 태그는 퓨즈를 리셋할 지점의 비트 마스크를 나타냅니다.
Destination
비워두기
디지털 입력 모듈에서 래치된 진단 리셋
메세지 유형
CIP 일반
서비스 유형
래치된 진단 리셋(I)
Source
DINT 유형의 tag_name
이 태그는 진단을 리셋할 지점의 비트 마스크를 나타냅니다.
디지털 출력 모듈에서 래치된 진단 리셋
메세지 유형
CIP 일반
서비스 유형
래치된 진단 리셋(O)
Source
DINT 유형의 tag_name
이 태그는 진단을 리셋할 지점의 비트 마스크를 나타냅니다.
아날로그 입력 모듈의 알람 래치 해제
메세지 유형
CIP 일반
서비스 유형
래치 해제할 알람을 선택하십시오.
• 모든 알람 래치 해제(I)
• 아날로그 상한 알람 래치 해제(I)
• 아날로그 상-상한 알람 래치 해제(I)
• 아날로그 하한 알람 래치 해제(I)
• 아날로그 하-하한 알람 래치 해제(I)
• 속도 알람 래치 해제(I)
인스턴스
래치 해제할 알람 채널
아날로그 출력 모듈의 알람 래치 해제
메세지 유형
CIP 일반
서비스 유형
래치 해제할 알람을 선택하십시오.
• 모든 알람 래치 해제(O)
• 상한 알람 래치 해제(O)
• 하한 알람 래치 해제(O)
• 램프 알람 래치 해제(O)
인스턴스
래치 해제할 알람 채널
변경 비트 정의에 대해 모니터링되는 컨트롤러 이벤트 가져오기/설정
태그 이름
데이터 유형
비트 정의
변경 사항이 있는지 모니터링된 컨트롤러 이벤트 가져오기
변경 사항이 있는지 모니터링되는 컨트롤러 이벤트 설정
DINT[0]
각 비트에는 특정한 의미가 있습니다.
0 Logix Designer 응용 프로그램을 통해 이동식 미디어에 저장
1 온라인 편집이 수락, 테스트 또는 어셈블되었음
2 부분적 가져오기 온라인 전환이 완료되었음
3 SFC 강제 적용이 활성화되었음
4 SFC 강제 적용이 비활성화되었음
5 SFC 강제 적용이 제거되었음
6 SFC 강제 적용이 수정되었음
7 I/O 강제 적용이 활성화되었음
8 I/O 강제 적용이 비활성화되었음
9 I/O 강제 적용이 제거되었음
10 I/O 강제 적용이 변경되었음
11 연결되지 않은 소스에서 펌웨어 업데이트
12 이동식 미디어를 통해 펌웨어 업데이트
13 워크스테이션을 통해 모드 변경
14 모드 스위치를 통해 모드 변경
15 주 폴트가 발생했음
16 주 폴트가 해제됐음
7 모드 스위치를 통해 주 폴트가 해제됐음
118 태스크 속성이 수정되었음
19 프로그램 속성이 수정되었음
20 컨트롤러 타임 슬라이스 옵션이 수정되었음
21 이동식 미디어가 분리되었음
22 이동식 미디어가 삽입되었음
23 안전 서명이 생성되었음
24 안전 서명이 삭제되었음
25 안전 잠금
26 안전 잠금 해제
27 상수 태그 값이 변경되었음
28 상수 태그 다중 값이 변경되었음
29 상수 태그 속성이 해제되었음
30 태그가 상수로 설정되었음
31 사용자 지정 로그 항목이 추가되었음
DINT[1]
32 상관 관계에 영향을 미치는 변경
33 실행 모드 서명 보호 속성 설정 지원
34 실행 모드 서명 보호 속성 해제 지원
35~63 사용되지 않음
팁:
  • CIP 일반
    메세지 유형을 선택하면
    통신
    탭에서
    대형 연결
    옵션을 사용할 수 있습니다. 메세지가 480바이트보다 큰 경우 대형 CIP 일반 연결을 사용합니다. 500바이트가 일반적이지만 메세지 앞에는 헤더가 있습니다. 대형 CIP 연결은 최대 3980바이트의 메세지용입니다.
  • 이
    대형 연결
    확인란은
    연결됨
    상자를 선택한 경우에만 사용할 수 있으며
    CIP 일반
    은
    구성
    탭의 메세지 유형으로 선택됩니다.
  • 대형 연결
    옵션은 Logix Designer 응용 프로그램 버전 21.00.00 이상 및 RSLogix 5000 소프트웨어 버전 20.00.00 이상에서만 사용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal