블록 전송 메세지 지정하기
블록 전송 메세지 유형은 범용 원격 I/O 네트워크를 통해 블록 전송 모듈과 통신하는 데 사용됩니다.
목적: | 선택해야 하는 명령: |
|---|---|
블록 전송 모듈의 데이터 읽기 BTR 명령어를 대체하는 메세지 유형 | 블록 전송 읽기 |
블록 전송 모듈에 데이터 쓰기 BTW 명령어를 대체하는 메세지 유형 | 블록 전송 쓰기 |
블록 전송 메세지를 구성하려면 다음 가이드라인을 따르십시오.
- MESSAGE, AXIS 및 MODULE 구조를 제외하고 소스(BTW용) 및 대상(BTR용) 태그의 크기가 요청 데이터를 수용하기에 충분할 만큼 커야 합니다.
- 송수신할 16비트 정수(INT)의 개수를 지정합니다. 0부터 64까지의 정수를 지정할 수 있습니다.팁: 블록 전송 모듈에서 전송할16비트 정수의 개수를 결정하게 하거나(BTR) 컨트롤러에서 64비트 정수를 전송하게 하려면(BTW) 요소 수에0을 입력합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.