SLC 메시지 지정

SLC 및 MicroLogix 컨트롤러와 통신하려면 SLC 메세지 유형을 사용합니다. 다음 표에는 명령어로 액세스 가능한 데이터 유형을 보여줍니다. 또한 표에서는 해당
Logix 5000
데이터 유형도 나타냅니다.
SLC 또는 MicroLogix 데이터 유형:
이
Logix 5000
데이터 유형을 사용합니다.
F
REAL
L(MicroLogix 1200 및 1500 컨트롤러)
DINT
N
INT
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal