메세지 유형 선택
MSG 명령어를 입력하고 MESSAGE 구조를 지정한 후 메세지 구성 대화 상자의
구성
탭을 클릭하여 메세지 세부 정보를 지정합니다.구성
탭에는 .TO 비트의 설정/해제 확인란도 있습니다.구성하는 세부 정보는 선택한 메세지 유형에 따라 다릅니다.
대상 장치가 다음에 해당하는 경우: | 다음 메세지 유형 중 하나를 선택: |
|---|---|
Logix 5000 컨트롤러 | CIP 데이터 표 읽기 CIP 데이터 표 쓰기 |
Logix Designer 응용 프로그램을 사용하여 구성하는 I/O 모듈 | 모듈 재구성 CIP 일반 |
PLC-5® 컨트롤러* | PLC-5 유형 지정 읽기PLC-5 유형 지정 쓰기PLC-5 워드 범위 읽기PLC-5 워드 범위 쓰기 |
SLC™ 컨트롤러* MicroLogix™ 컨트롤러* | SLC 유형 지정 읽기SLC 유형 지정 쓰기 |
블록 전송 모듈* | 블록 전송 읽기 블록 전송 쓰기 |
PLC-3® 프로세서* | PLC-3 유형 지정 읽기PLC-3 유형 지정 쓰기PLC-3 워드 범위 읽기PLC-3 워드 범위 쓰기 |
PLC-2® 프로세서* | PLC-2 보호되지 않은 읽기PLC-2 보호되지 않은 쓰기 |
* ControlLogix 5580 또는 GuardLogix 5580 컨트롤러에서 중복이 활성화된 경우 이러한 메시지 유형은 지원되지 않습니다.
다음 구성 정보를 지정하세요.
해당 필드: | 지정 내용: |
|---|---|
소스 요소 | 읽기 메세지 유형을 선택하는 경우 소스 요소는 대상 장치에서 읽을 데이터의 주소입니다. 대상 장치의 주소 지정 구문을 사용하십시오. 쓰기 메세지 유형을 선택하는 경우 Source 태그는 대상 장치로 전송할 첫 번째 태그 요소입니다. I/O 구조 태그와 부울 값은 사용할 수 없지만, 그 외 모든 데이터 유형(예: INT, DINT)은 사용할 수 있습니다. |
요소 수 | 읽거나 쓰는 요소의 수는 메세지 유형 및 사용하려는 데이터 유형에 따라 다릅니다. "워드 범위" 및 "보호되지 않은" 메세지의 경우 요소 크기가 대화 상자에 표시됩니다. CIP 및 "유형" 메세지의 경우 요소는 쓰기 소스 또는 읽기 대상으로 지정하는 배열의 단일 요소입니다. |
대상 요소 | 읽기 메시지 유형을 선택하는 경우 Destination 태그는 대상 장치에서 읽은 데이터를 저장할 Logix 5000 컨트롤러의 첫 번째 태그 요소입니다.쓰기 메세지 유형을 선택하는 경우 대상 요소는 대상 장치에서 데이터를 쓸 위치의 주소입니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.