참조(REF)
이 정보는 CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다. 컨트롤러 구분이 있을 때는 언급합니다.
참조(Reference, REF) 명령어는 참조를 축 또는 좌표계 구체적 태그의 주소와 연결합니다.
이는 전환 명령어입니다. 사용할 경우 다음 단계를 수행하세요.
- 래더 로직에서 명령어가 실행되어야 할 때마다 렁-입력-조건을 거짓에서 참으로 전환합니다.
- 구조화된 텍스트 루틴에서 명령어가 전환 시에만 실행되도록 하는 조건을 삽입합니다.
사용 가능한 명령어
래더 다이어그램

펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
REF(소스, 참조);
피연산자
피연산자 | 유형 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|---|
Source | AXIS_CIP_DRIVE AXIS_CONSUMED AXIS_GENERIC_DRIVE AXIS_SERVO AXIS_SERVO_DRIVE AXIS_VIRTUAL COORDINATE_SYSTEM | 즉시 태그 | 참조할 축 또는 좌표계의 이름입니다. |
Reference | REF_TO_AXIS_CIP_DRIVE REF_TO_AXIS_CONSUMED REF_TO_AXIS_GENERIC_DRIVE REF_TO_AXIS_SERVO REF_TO_AXIS_SERVO_DRIVE REF_TO_AXIS_VIRTUAL REF_TO_COORDINATE_SYSTEM | 태그 | 채울 참조의 이름입니다. |
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다.
실행
조건/상태 | 수행한 작업 |
|---|---|
사전 스캔 | 이 명령어는 소스 주소를 사용하여 참조를 채웁니다. |
렁-입력-조건이 거짓임 | 렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정합니다. 이 명령어는 Source 주소를 사용하여 참조를 채웁니다. |
렁-입력-조건이 참임 | 렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정합니다. 이 명령어는 Source 주소를 사용하여 참조를 채웁니다. |
사후 스캔 | 이 명령어는 소스 주소를 사용하여 참조를 채웁니다. |
에러 코드
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다.
예
릴레이 래더

구조화된 텍스트
REF(AxisCip, Ref_AxisCip);
의견을 작성 부탁드립니다.