상태 플래그 모니터링
컨트롤러는 특정 이벤트 모니터링 로직에서 사용할 수 있는 상태 키워드를 지원합니다.
- 상태 키워드의 경우대소문자를 구분하지 않습니다.
- 상태 플래그는 빠르게 변화하므로Logix Designer응용 프로그램에는 플래그 상태가 표시되지않습니다(즉, 상태 플래그가 설정된 경우에도 그 플래그를 참조하는 명령어가 강조 표시되지 않음).
- 키워드에 태그 앨리어스를정의할 수 없습니다.
다음 키워드를 사용할 수 있습니다.
평가 내용: | 사용: |
|---|---|
다음 중 하나에 해당하기 때문에 저장할 값이 대상에 맞지 않은지:
중요:
S:V가 해제에서 설정으로 전환될 때마다 마이너 폴트가 생성됩니다(유형 4, 코드 4)
| S:V |
명령어의 대상 값이 0인지 | S:Z |
명령어의 대상 값이 음인지 | S:N |
산술 연산으로 인해 데이터 유형 이외의 비트를 사용하려고 하는 자리올림 또는 차용이 발생하는지 예:
| S:C |
현재 프로그램의 루틴을 이용한 첫 번째 정상 스캔인지 | S:FS |
한 개 이상의 마이너 폴트가 발생했는지
| S:MINOR |
의견을 작성 부탁드립니다.