즉시 출력(IOT)
이 정보는 CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다. 컨트롤러 구분이 있을 때는 언급합니다.
IOT 명령어는 지정된 출력 데이터(입/출력(I/O) 모듈의 출력 태그 또는 생성된 태그)를 즉시 업데이트합니다. IOT 명령어를 활성화하여 실행하려면 모듈과의 연결이 열려 있어야 합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램

펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
IOT (output_tag)
피연산자
래더 다이어그램
피연산자 | 유형 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|---|
Update Tag | 태그 | 업데이트할 속성 태그에 복사할 데이터가 들어 있는 태그. 다음 중 하나: 입/출력(I/O) 모듈의 출력 태그 또는 생성된 태그 |
구조화된 텍스트
래더 다이어그램 IOT 명령어와 피연산자가 같습니다.
스트럭쳐드 텍스트 내 식의 구문에 대한 자세한 내용은 스트럭쳐드 텍스트 구문을 참조하십시오.
설명
IOT 명령어는 출력 연결의 RPI를 무시하고 연결을 통해 최신 데이터를 전송합니다.
출력 연결은 입/출력(I/O) 모듈의 출력 태그 또는 생성된 태그와 관련된 연결입니다. 생성된 태그의 연결인 경우 IOT 명령어는 또한 소비 컨트롤러에 이벤트 트리거를 전송합니다. 그러면 IOT 명령어는 소비 컨트롤러에서 이벤트 태스크를 트리거할 수 있습니다.
IOT 명령어 및 생성된 태그를 사용하여 사용자 컨트롤러에서 이벤트 태스크를 트리거하려면
태그 속성
대화 상자의 연결 탭에서 프로그래밍 방식(IOT 명령어)으로 사용자에게 이벤트 트리거 전송 확인란을 선택합니다.
팁:
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러의 경우, 원격 네트워크를 통해 5069 I/O를 제어할 때, 동일한 RPI 속도로 구성된 모듈 연결을 하나의 패킷으로 그룹화하여 네트워크를 통해 전송하는 최적화 기법이 사용됩니다. 이러한 태그 중 하나에서 IOT가 사용되는 경우 IOT는 동일한 RPI 및 백플레인에서 구성되고 해당 태그와 함께 그룹화되는 다른 모듈의 일부 데이터 태그를 즉시 업데이트할 수 있습니다. 이러한 업데이트가 필요 없는 경우에는 RPI를 다른 모듈 연결의 RPI와 정확히 같지 않도록 만들어서 업데이트를 방지할 수 있습니다.
중요:
이 명령어는 ControlLogix 중복 시스템에서 올바르게 작동하지 않으므로 사용해서는 안 됩니다.
컨트롤러 간 네트워크 유형은 사용 컨트롤러가 IOT 명령어를 통해 새 데이터 및 이벤트 트리거를 수신하는 시점을 결정합니다.
이 네트워크를 통해 | 사용 장치에서 데이터 및 이벤트 트리거를 수신합니다. |
|---|---|
백플레인 | 즉시 |
EtherNet/IP | 즉시 |
ControlNet | 사용된 태그(연결)의 API 내에서 |
다음 다이어그램에서는 EtherNet/IP와 ControlNet 네트워크에서 IOT 명령어를 통한 데이터 수신을 비교합니다.

연산 상태 플래그에 영향
아니요
폴트 조건
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 피연산자 관련 폴트에 대해서는 을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태 | 수행한 작업 |
|---|---|
사전 스캔 | N/A |
렁-입력-조건이 거짓임 | N/A |
렁-입력-조건이 참임 | 명령어가 지정된 태그의 연결을 업데이트하고 연결의 RPI 타이머를 리셋합니다. |
사후 스캔 | N/A |
구조화된 텍스트
조건/상태 | 수행한 작업 |
|---|---|
사전 스캔 | N/A |
정상 실행 | 래더 다이어그램에서 렁-입력-조건이 참임을 참조하십시오. |
사후 스캔 | N/A |
예
IOT 명령어가 실행되면 Local:5:0 태그 값이 출력 모듈로 즉시 전송됩니다.
래더 다이어그램

구조화된 텍스트
IOT (Local:5:0),
의견을 작성 부탁드립니다.