시스템 데이터 가져오기 및 설정
컨트롤러가 객체에서 시스템 데이터를 저장합니다.
PLC-5
컨트롤러에서와 같이 상태 파일이 없습니다. GSV/SSV 명령어를 사용하여 객체에 저장된 컨트롤러 시스템 데이터를 가져오고 설정합니다.- GSV 명령어가 지정된 정보를 검색하여 대상에 둡니다.
- SSV 명령어가 소스 데이터롤 통해 지정된 속성을 설정합니다.
주의: SSV 명령어를 신중하게 사용합니다. 객체를 변경하면 예기치 않은 컨트롤러 작동이나 직원 부상이 발생할 수 있습니다.
시스템 값을 가져오거나 설정하려면:
- Logix Designer응용 프로그램 프로젝트를 엽니다.
- 도움말(Help) 메뉴에서,내용(Contents)을 클립합니다.
- 인덱스(Index)를 클릭합니다.
- gsv/ssv 객체(gsv/ssv objects)를 입력하고표시(Display)를 클릭합니다.
- 필요한 객체를 클릭합니다.다음을 가져오거나 설정하려면다음을 클릭함서보 모듈 축AXIS시스템 오버헤드 타임 슬라이스CONTROLLER컨트롤러의 실제 하드웨어CONTROLLERDEVICE하나의 섀시에 있는 장치에 대한 조정 시스템 시간CST컨트롤러의 폴트 기록FAULTLOG메세지 명령어 속성MESSAGE상태, 폴트, 통신 경로 및 모듈 모드MODULE축 그룹MOTIONGROUP프로그램의 폴트 정보 또는 스캔 시간PROGRAM루틴의 인스턴스 번호ROUTINE태스크 속성 또는 경과 시간TASK컨트롤러 벽시계 시간WALLCLOCKTIME컨트롤러의 시간 동기화 상태TIMESYNCHRONIZE
- 객체의 속성 목록에서 액세스하려는 속성을 식별합니다.
- 속성 값에 대해 태그를 생성합니다.속성의 데이터 유형그러면하나의 요소(예: DINT)속성에 대해 태그를 생성합니다.두 개 이상의 요소(예: DINT[7])속성에서 사용되는 데이터 구성과 맞는 사용자 정의 데이터 유형을 생성합니다. 그런 다음 속성에 대해 태그를 생성하고 해당 데이터 유형을 사용합니다.
- 래더 로직 루틴에서 적절한 명령어를 입력합니다.실행할 작업다음 명령어 입력속성 값 가져오려면GSV속성 값 설정하려면SSV
- 필요한 피연산자를 명령어에 할당하려면해당 피연산자에 대한 자세한 내용은 GSV/SSV 명령어를 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.