DeviceNet 상태 코드
다음은 DeviceNet 상태 코드입니다.
상태 코드 | 상태 설명 | 권장 작업 |
|---|---|---|
0-63 | 스캐너 또는 슬레이브 장치의 DeviceNet 노드 주소. | 없음. |
65 | AutoScan 옵션이 켜져 있으며 스캐너가 유휴 모드입니다. | 없음. |
67 | 스캐너가 보조 스캐너입니다. | 없음. |
68 | 기본 스캐너가 보조 스캐너를 감지하지 못했습니다. | 다른 스캐너를 보조 스캐너로 구성합니다. |
69 | 기본 및 보조 구성이 일치하지 않습니다. | 보조 스캐너 구성을 확인하십시오. |
70 | 스캐너 주소가 이미 네트워크에 있는 다른 장치에 의해 사용 중입니다. | 스캐너 주소를 사용하지 않는 주소로 변경합니다. |
71 | 스캔 목록에 있는 유효하지 않은 데이터. | RSNetWorx 소프트웨어를 사용하여 스캔 목록을 재구성합니다. |
72 | 슬레이브 장치가 통신 중지됩니다. 다음 시도 중에 슬레이브 장치에서 통신을 재설정하지 않으면 상태 코드가 78로 변경됩니다. |
|
73 | 슬레이브 장치의 ID 정보가 스캐너의 전자 키와 일치하지 않습니다. |
|
74 | 스캐너가 DeviceNet 통신 포트의 데이터 오버런을 감지했습니다. |
|
75 | 다음 중 하나 또는 둘 다 있습니다.
| 스캐너에 다음 사항이 있는지 확인하십시오.
|
76 | 스캐너에 직접 네트워크 트래픽이 없습니다. 스캐너가 다른 네트워크 통신은 수신하지만 직접 전달되는 통신은 수신하지 않습니다. | 없음. |
77 | 초기화하는 동안 슬레이브 장치가 예상하는 데이터 크기가 해당 스캔 목록 항목의 크기와 일치하지 않습니다. |
|
78 | 슬레이브 장치가 스캔 목록에 구성되어 있지만 통신하지 않습니다. |
|
79 | 스캐너가 메시지를 전송하지 못했습니다. |
|
80 | 스캐너가 유휴 모드입니다. | 원하는 경우, 다음을 수행하여 스캐너를 실행 모드에 둡니다.
|
81 | 컨트롤러가 스캐너를 폴트 모드로 설정했습니다. | 스캐너의 O.CommandRegister.Run 비트가 켜집니다. 컨트롤러가 이 비트를 설정하는 원인이 되는 조건을 수정한 다음 이 비트를 끕니다. |
82 | 슬레이브 장치의 조각난 I/O 메시지 시퀀스에서 오류가 감지됩니다. |
|
83 | 스캐너가 슬레이브 장치와 통신하려고 할 때 슬레이브 장치가 에러 응답을 반환합니다. |
|
84 | 스캐너가 DeviceNet 네트워크를 초기화하는 중입니다. | 없음. 스캐너가 네트워크에 있는 모든 슬레이브 장치를 초기화하려고 할 때 이 코드가 지워집니다. |
85 | 런타임 중에 슬레이브 장치에서 보낸 데이터 크기가 해당 스캔 목록 항목에 있는 크기와 일치하지 않습니다. | 변수 길이 폴 데이터가 지원되지 않기 때문에 슬레이브 장치가 적절하게 작동하는지 확인하십시오. |
86 | 슬레이브 장치가 유휴 모드이거나 스캐너가 실행 모드일 때 데이터를 생성하지 않습니다. |
|
87 | 소유 스캐너가 슬레이브 스캐너와의 통신을 설정하지 않았기 때문에 스캐너가 슬레이브 장치에서 공유한 입력을 수신할 수 없습니다. |
|
88 | 슬레이브 장치에 대한 I/O 파라미터(예를 들어, 폴링 또는 스트로브, 전자 키, 데이터 크기)가 이 스캐너와 소유 스캐너 사이에 다르게 구성되어 있기 때문에 스캐너는 슬레이브 장치의 공유 입력을 수신할 수 없습니다. | 이 스캐너의 파라미터가 소유 스캐너의 파라미터와 일치하도록 공유 입력 스캔 목록 항목에 대한 I/O 파라미터를 다시 구성합니다. |
89 | 스캐너는 자동 장치 복구(ADR) 파라미터를 사용하여 슬레이브 장치를 구성하지 못했습니다. | 호환 슬레이브 장치를 설치했는지 확인하십시오. |
90 | 컨트롤러가 스캐너를 비활성 모드로 설정했습니다. | 필요한 경우, 스캐너에 대해 O.CommandRegister.DisableNetwork 비트를 꺼서 스캐너를 활성화합니다. |
91 | 버스오프 상태는 케이블 또는 신호 에러로 인해 가져옵니다. |
|
92 | DeviceNet 케이블이 스캐너 통신 포트에 전원을 공급하지 않습니다. |
|
95 | 스캐너 펌웨어가 업데이트 중이거나 구성을 다운로드하는 중입니다. | 없음. 업데이트가 진행 중인 동안에는 스캐너 연결을 끊지 마십시오. 그렇지 않으면 스캐너 메모리에 있는 기존 데이터가 소실됩니다. |
97 | 컨트롤러가 스캐너를 중단 모드에 두었습니다. | 스캐너의 O.CommandRegister.HaltScanner 비트가 켜져 있습니다. 이 비트를 끈 다음 스캐너 전원을 껐다 켭니다. |
98 | 일반 펌웨어 에러. | 장치를 교체합니다. |
99 | 시스템 실패. | 장치를 교체합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.