TimeSynchronize 객체 액세스
TIMESYNCHRONIZE 객체는 네트워크 측정 및 제어 시스템에 대해 정밀한 클럭 동기화 프로토콜을 위한 IEEE 1588 (IEC 61588) 표준에 대한 CIP를 제공합니다. GSV/SSV 명령어를 통해 TIMESYNCHRONIZE 개체에 액세스할 수 있습니다.
이 객체에 대한 자세한 내용은 Deploying Scalable Time Distribution within a Converged Plantwide Ethernet Architecture Design Guide를 참조하십시오.
속성 | 데이터 유형 | 명령어 | 설명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ClockType | INT | GSV | 클럭 유형. | |||||||
Bit | Type of Clock | |||||||||
0 | Ordinary Clock | |||||||||
1 | Boundary Clock | |||||||||
2 | Peer-to-peer transparent clock | |||||||||
3 | End-to-end transparent clock | |||||||||
4 | Management Node | |||||||||
All other bits are reserved. | ||||||||||
CurrentTimeMicroseconds | DINT[2] DT LINT | GSV | 현재 시스템 시간 값(마이크로초) | |||||||
CurrentTimeNanoseconds | LINT LDT | GSV | 현재 시스템 시간 값(나노초) | |||||||
DomainNumber | SINT | GSV | PTP 클럭 도메인. 값은 0 ~ 255입니다. 기본값은 0입니다. | |||||||
CurrentTimeMicroseconds | LINT DINT | GSV | 현재 시스템 시간 값(마이크로초) | |||||||
CurrentTimeNanoseconds | LINT LDT | GSV | 현재 시스템 시간 값(나노초) | |||||||
DomainNumber | SINT | GSV | PTP 클럭 도메인. 값은 0 ~ 255입니다. 기본값은 0입니다. | |||||||
GrandMasterClockInfo | Structure | GSV | 그랜드마스터 클럭에 대한 속성 정보. 24바이트의 저장소가 필요합니다. | |||||||
Grandmaster Clock Information structure: | ||||||||||
ClockIdentity | SINT[8] | |||||||||
ClockClass | INT | |||||||||
TimeAccuracy | INT | |||||||||
OffsetScaledLogVariance | INT | |||||||||
CurrentUtcOffset | INT | |||||||||
TimePropertyFlags | INT | |||||||||
TimeSource | INT | |||||||||
Priority1 | INT | |||||||||
Priority2 | INT | |||||||||
IsSynchronized | DINT | GSV | 로컬 클럭이 마스터에서 동기화됩니다. | |||||||
Value | Meaning | |||||||||
0 | Not synchronized | |||||||||
1 | Synchronized | |||||||||
LocalClockInfo | Structure | GSV | 로컬 클럭에 대한 속성 정보. 20바이트의 저장소가 필요합니다. | |||||||
Local Clock Information structure: | ||||||||||
ClockIdentity | SINT[8] | |||||||||
ClockClass | INT | |||||||||
TimeAccuracy | INT | |||||||||
OffsetScaledLogVariance | INT | |||||||||
CurrentUtcOffset | INT | |||||||||
TimePropertyFlags | INT | |||||||||
TimeSource | INT | |||||||||
ManufactureIdentity | DINT | GSV | 제조업체에 대한 IEEE OUI(Organization Unique Identity). | |||||||
MaxOffsetFromMaster | LINT DINT | GSV / SSV | 마스터의 최대 오프셋(나노초). | |||||||
MeanPathDelayToMaster | LINT DINT | GSV | 마스터 클럭에서 로컬 클럭까지 평균 경로 지연(나노초). | |||||||
NumberOfPorts | INT | GSV | 이 클럭의 포트 수. | |||||||
OffsetFromMaster | LINT DINT | GSV | 최근 동기화 메세지를 기초로 로컬 클럭과 마스터 클럭 사이에 계산된 차이(나노초). | |||||||
PTPEnable | DINT | GSV / SSV | 장치의 CIP Sync/PTP/시간 동기화에 대한 활성화 상태.
| |||||||
ParentClockInfo | Structure | GSV | 상위 클럭에 대한 속성 정보. 16바이트의 저장소가 필요합니다. | |||||||
Parent Clock Information structure: | ||||||||||
ClockIdentity | SINT[8] | |||||||||
PortNumber | INT | |||||||||
ObservedOffsetScaledLogVariance | INT | |||||||||
ObservedPhaseChangeRate | DINT | |||||||||
PortEnableInfo | Structure | GSV | 포트가 장치의 각 포트의 구성을 활성화합니다. 크기 = 2 + (활성화 포트 개수 x 4) 최대 크기 = 42바이트 | |||||||
Port Enable status structure: | ||||||||||
NumberOfPorts | INT | 최대의 포트 수는 10입니다. | ||||||||
Structure repeated for the number of ports: | ||||||||||
PortNumber | INT | |||||||||
PortEnable | INT | |||||||||
PortLogAnnounceIntervalInfo | Structure | GSV | 장치의 각 PTP 포트에 있는 마스터 클럭에서 발행된 연속적인 “알림”(Announce) 메세지 사이의 범위. 크기 = 2 + (활성화 포트 개수 x 4) 최대 크기 = 42바이트 | |||||||
Port Log Announce Interval structure: | ||||||||||
NumberOfPorts | INT | 최대의 포트 수는 10입니다. | ||||||||
Structure repeated for the number of ports: | ||||||||||
PortNumber | INT | |||||||||
PortLogAnnounceInterval | INT | |||||||||
PortLogSyncIntervalInfo | Structure | GSV | 장치의 각 PTP 포트에 있는 마스터 클럭에서 발행된 연속적인 동기화 메세지 사이의 범위. 크기 = 2 + (활성화 포트 개수 x 4) 최대 크기 = 42바이트 | |||||||
Port Log Sync Interval structure: | ||||||||||
NumberOfPorts | INT | 최대의 포트 수는 10입니다. | ||||||||
Structure repeated for the number of ports: | ||||||||||
PortNumber | INT | |||||||||
PortLogAnnounceInterval | INT | |||||||||
PortPhysicalAddressInfo | Structure | GSV | 장치에 있는 각 포트의 실제 및 프로토콜 주소. 크기 = 2 + (활성화 포트 개수 x 36) 최대 크기 = 362바이트 | |||||||
Port Physical Address structure: | ||||||||||
NumberOfPorts | INT | 최대의 포트 수는 10입니다. | ||||||||
Structure repeated for the number of ports: | ||||||||||
PortNumber | INT | |||||||||
Protocol | SINT[16] | |||||||||
SizeOfAddress | INT | |||||||||
Port Address | SINT[16] | |||||||||
PortProfileIdentityInfo | Structure | GSV | 장치에 있는 각 포트의 프로파일. 크기 = 2 + (활성화 포트 개수 x 10) 최대 크기 = 102 | |||||||
Port Profile Identity structure: | ||||||||||
NumberOfPorts | INT | 최대의 포트 수는 10입니다. | ||||||||
Structure repeated for the number of ports: | ||||||||||
PortNumber | INT | |||||||||
ClockIdentity | SINT[8] | |||||||||
PortProtocolAddressInfo | Structure | GSV | 장치에 있는 각 포트의 네트워크 및 프로토콜 주소. 크기 = 2 + (활성화 포트 개수 x 22) 최대 크기 = 222 | |||||||
Port Protocol Address structure: | ||||||||||
NumberOfPorts | INT | 최대의 포트 수는 10입니다. | ||||||||
Structure repeated for the number of ports: | ||||||||||
PortNumber | INT | |||||||||
NetworkProtocol | INT | |||||||||
SizeOfAddress | INT | |||||||||
PortAddress | SINT[16] | |||||||||
PortStateInfo | Structure | GSV | 장치에 있는 각 PTP 포트의 현재 상태. 크기 = 2 + (활성화 포트 개수 x 4) 최대 크기 = 42바이트 | |||||||
Port State structure: | ||||||||||
NumberOfPorts | INT | 최대의 포트 수는 10입니다. | ||||||||
Structure repeated for the number of ports: | ||||||||||
PortNumber | INT | |||||||||
PortState | INT | |||||||||
Priority1 | SINT | GSV / SSV | 로컬 클럭의 Priority1(마스터 오버라이드) 값.
팁:
서명되지 않은 값입니다.
| |||||||
Priority2 | SINT | GSV / SSV | 로컬 클럭의 Priority2(타이 브레이커) 값.
팁:
서명되지 않은 값입니다.
| |||||||
ProductDescription | Structure | GSV | 클럭이 포함된 장치의 제품 설명. 68바이트의 저장소가 필요합니다. | |||||||
Product Description structure: | ||||||||||
Size | DINT | |||||||||
Description | SINT[64] | |||||||||
RevisionData | Structure | GSV | 클럭이 포함된 장치의 수정 데이터. 36바이트의 저장소가 필요합니다. | |||||||
Revision Data structure: | ||||||||||
Size | DINT | |||||||||
Revision | SINT[32] | |||||||||
StepsRemoved | INT | GSV | 로컬 클럭과 그랜드마스터 클럭 사이의 CIP Sync 지역 개수(경계 클럭 개수 + 1). | |||||||
SystemTimeAndOffset | Structure | GSV | 시스템 시간(마이크로초)과 로컬 클럭 값에 대한 오프셋. | |||||||
System Time and Offset structure: | ||||||||||
SystemTime | LINT DINT | |||||||||
SystemOffset | LINT DINT | |||||||||
UserDescription | Structure | GSV | 클럭이 있는 장치에 대한 사용자 설명. 132바이트의 저장소가 필요합니다. | |||||||
User Description structure: | ||||||||||
Size | DINT | |||||||||
Description | SINT[128] | |||||||||
의견을 작성 부탁드립니다.