루틴 객체 액세스
루틴 객체는 루틴에 대한 상태 정보를 제공합니다. 루틴 이름을 지정하여 원하는 루틴 객체를 정합니다.
속성 | 데이터 유형 | 표준 태스크 내 명령어 | 안전 태스크 내 명령어 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
Instance | DINT | GSV | GSV | 루틴 객체의 인스턴스 번호 제공함. 유효값이 0에서 65,535입니다. |
Name | String | GSV | GSV | 루틴 이름. |
SFCPaused | INT | GSV | 없음 | SFC 루틴에서 SFC의 일시 중지 여부를 나타냅니다. 값별 의미:
|
SFCResuming | INT | GSV SSV | 없음 | SFC 루틴에서 SFC가 실행을 다시 시작하는지 여부를 나타냅니다. 값별 의미:
|
의견을 작성 부탁드립니다.