중복 객체 액세스

중복 객체는 중복 시스템에 대한 상태 정보를 제공합니다.
다음 정보에 대해
다음 속성 가져오기
데이터 유형
GSV/ SSV
설명
전체 섀시의 중복 상태
ChassisRedundancy State
INT
GSV
다음의 경우
Then
16#2
기본 장치(동기화된 보조 장치 포함)
16#3
기본 장치(자격이 부여되지 않은 보조 장치 포함)
16#4
기본 장치(보조 장치 없음)
16#10
업데이트하도록 잠겨 있는 기본 장치
파트너 섀시의 중복 상태
PartnerChassis RedundancyState
INT
GSV
다음의 경우
Then
16#8
동기화된 보조 장치
16#9
자격이 부여되지 않은 보조 장치(기본 장치 포함)
16#E
파트너 없음
16#12
업데이트하도록 잠겨 있는 보조 장치
컨트롤러의 중복 상태
ModuleRedundancy State
INT
GSV
다음의 경우
Then
16#2
기본 장치(동기화된 보조 장치 포함)
16#3
기본 장치(자격이 부여되지 않은 보조 장치 포함)
16#4
기본 장치(보조 장치 없음)
16#6
기본 장치(동기화 보조 장치 포함)
16#F
업데이트하도록 잠금을 제공하는 기본 장치
16#10
업데이트하도록 잠겨 있는 기본 장치
파트너의 중복 상태
PartnerModule RedundancyState
INT
GSV
다음의 경우
Then
16#7
동기화 중인 보조 장치
16#8
동기화된 보조 장치
16#9
자격이 부여되지 않은 보조 장치(기본 장치 포함)
16#E
파트너 없음
16#11
업데이트하도록 잠금 기능을 제공하는 보조 장치
16#12
업데이트하도록 잠겨 있는 보조 장치
파트너 컨트롤러와 호환성 점검 결과
CompatibilityResults
INT
GSV
다음의 경우
Then
0
결정되지 않음
1
호환되는 파트너가 없음
2
전체 호환 가능한 파트너
동기화(자격 부여) 진행 상태
Qualification InProgress
INT
GSV
다음의 경우
Then
-1
동기화(자격 부여)가 진행 중이 아닙니다.
0
지원되지 않음
1...999
완료율을 측정할 수 있는 모듈의 경우, 완료된 동기화(자격 부여) 비율입니다.
50
완료율을 측정할 수 없는 모듈의 경우, 완료된 동기화(자격 부여)이 진행 중입니다.
100
동기화(자격 부여) 완료
컨트롤러와 파트너의 키 스위치 설정이 일치하거나 일치하지 않습니다.
KeyswitchAlarm
DINT
GSV
다음의 경우
Then
0
다음 중 하나가 참입니다.
키 스위치가 일치합니다.
파트너가 없습니다.
1
키 스위치가 일치하지 않습니다.
파트너의 키 스위치 위치
PartnerKeyswitch
DINT
GSV
다음의 경우
Then
0
알 수 없음
1
RUN
2
PROG
3
REM
파트너의
부 폴트 상태(ModuleRedundancyState가 파트너가 있음을 나타낼 경우)
PartnerMinorFaults
DINT
GSV
해당 비트
Means this minor fault
1
전원 켜기 폴트
3
I/O 폴트
4
명령어(프로그램) 오류
6
주기 태스크 오버랩(워치독)
9
시리얼 포트 오류(1756-L7x 프로젝트에서 사용 불가)
10
저전력 또는 에너지 저장 모듈 오류
파트너 모드
PartnerMode
DINT
GSV
다음의 경우
Then
16#0
전원 켜기
16#1
프로그램
16#2
실행
16#3
Test
16#4
Faulted
16#5
실행-프로그램
16#6
테스트-프로그램
16#7
프로그램-실행
16#8
테스트-실행
16#9
실행-테스트
16#A
프로그램-테스트
16#B
폴트 상태
16#C
폴트-프로그램
한 쌍의 중복 섀시에서 섀시 상태를 고려하지 않고 특정 섀시 식별
PhysicalChassisID
INT
GSV
다음의 경우
Then
0
알 수 없음
1
섀시 A
2
섀시 B
섀시에 있는 중복 모듈의 슬롯 번호(예를 들어 1756-RM, 1756-RM2)
SRMSlotNumber
INT
GSV
마지막 크로스로드 크기
보조 섀시가 있는 경우 마지막 크로스로드 크기
LastDataTransferSize
DINT
GSV
이 속성은 마지막 스캔에서 크로스로드되거나 크로스로드될 수 있는 데이터 크기를 부여합니다.
DINT 크기(4바이트 단어).
중복에 대해 컨트롤러를 구성해야 합니다.
보조 섀시가 필요하지 않습니다.
동기화된 보조 섀시가 있습니까?
예
이렇게 하면 마지막 스캔에서 크로스로드된 DINT 수가 부여됩니다.
아니요
이렇게 하면 마지막 스캔에서 크로스로드될지 못 한 DINT 수가 부여됩니다.
가장 큰 크로스로드 크기
보조 섀시가 있는 경우 가장 큰 크로스로드 크기
MaxDataTransferSize
DINT
GSV
SSV
DINT 크기(4바이트 단어).
중복에 대해 컨트롤러를 구성해야 합니다.
보조 섀시가 필요하지 않습니다.
값을 다시 설정하려면 소스 값이 0인 SSV 명령어를 사용합니다.
동기화된 보조 섀시가 있습니까?
예
이렇게 하면 크로스로드된 가장 큰 DINT 수가 부여됩니다.
아니요
이렇게 하면 크로스로드될지 못 한 가장 큰 DINT 수가 부여됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal