MotionGroup 객체 액세스

MOTIONGROUP 객체는 서보 모듈의 축 그룹에 대한 상태 정보를 제공합니다. 모션 그룹 태그 이름을 지정하여 원하는 MOTIONGROUP 객체를 정합니다.
속성
데이터 유형
명령어
설명
Alternate1UpdateMultiplier
SINT, INT, or DINT
GSV
축 업데이트 기간은 대체 1 업데이트 일정과 연결되어 있습니다.
Alternate1UpdatePeriod
DINT
GSV
축 업데이트 기간은 대체 1 업데이트 일정과 연결되어 있습니다. 값은 대체 1 업데이트 기간 및 기본 업데이트 기간의 곱입니다.
Alternate2UpdateMultiplier
SINT, INT, or DINT
GSV
축 업데이트 기간은 대체 2 업데이트 일정과 연결되어 있습니다.
Alternate2UpdatePeriod
DINT
GSV
축 업데이트 기간은 대체 2 업데이트 일정과 연결되어 있습니다. 값은 대체 1 업데이트 기간 및 기본 업데이트 기간의 곱입니다.
AutoTagUpdate
SINT, INT, or DINT
GSV
SSV
모션 상태 속성의 자동 변환 및 업데이트를 제어합니다.
CoarseUpdatePeriod
DINT
GSV
일반적으로 기본 업데이트 기간을 기본 업데이트 기간이라고 합니다.
Cycle Start Time
DINT[2]
DT
LINT
GSV
64비트 값(ms)은 업데이트 주기가 시작되는 타이머 이벤트에 해당합니다.
INSTANCE
DINT
GSV
이 MOTION_GROUP 객체의 인스턴스 수
MaximumInterval
DINT[2]
TIME32[2]
TIME
GSV
SSV
이 태스크의 연속 실행 최대 범위
MinimumInterval
DINT[2]
TIME32[2]
TIME
GSV
이 태스크의 연속 실행 최소 범위
StartTime
DINT[2]
DT
LINT
GSV
태스크를 마지막으로 실행했을 때 벽시계 시간 값
TaskAverageIOTime
DINT
TIME32
GSV
SSV
평균 모션 태스크 입출력 시간은 모션 태스크 시작부터 연결 데이터 송신까지 경과된 시간입니다. (시간 상수 = 250 CUP)
TaskAverageScanTime
DINT
TIME32
GSV
SSV
평균 모션 태스크 스캔 시간. (시간 상수 = 250 CUP)
TaskLastIOTime
DINT
TIME32
GSV
마지막 모션 태스크 입출력 시간은 모션 태스크 시작부터 연결 데이터 송신까지 경과된 시간입니다.
TaskLastScanTime
DINT
TIME32
GSV
마지막 모션 태스크 스캔 시간. (경과 시간)
TaskMaximumIOTime
DINT
TIME32
GSV
SSV
최대 모션 태스크 입출력 시간은 모션 태스크 시작부터 연결 데이터 송신까지 경과된 시간입니다.
TaskMaximumScanTime
DINT
TIME32
GSV
SSV
최대 모션 태스크 스캔 시간. (경과 시간)
Time Offset
DINT[2]
TIME32[2]
TIME
GSV
벽시계 시간 및 현재 주기 시작 시간 값에 연결된 컨트롤러의 로컬 타이머 값 사이에 시간 오프셋.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal