메시지 객체 액세스
GSV/SSV 명령어를 통해 메시지 객체에 액세스할 수 있습니다. 메시지 태그 이름을 지정하여 원하는 메시지 객체를 결정합니다. 메시지 객체는 피투피 통신을 설정 및 트리거하는 인터페이스를 제공합니다. 이 객체는 PLC-5 프로세서의 MG 데이터 유형을 대체합니다.
속성 | 데이터 유형 | 명령어 | 설명 |
|---|---|---|---|
ConnectionPath | SINT[82] | GSV SSV | 연결 경로를 설정하는 데이터. 처음 2바이트(낮은 바이트 및 높은 바이트)는 연결 경로의 길이(바이트)입니다. |
ConnectionRate | DINT TIME32 | GSV SSV | 연결의 요청된 패킷 속도. |
MessageType | SINT | GSV SSV | 메시지 유형을 지정합니다. 이 값에는 특정한 의미가 있습니다.
|
Port | SINT | GSV SSV | 메시지를 전송해야 하는 포트를 나타냅니다. 값별 의미:
|
Timeout Multiplier | SINT | GSV SSV | 연결이 타임아웃되어 종료되었다고 고려해야 하는 시점을 결정합니다. 값별 의미:
|
Unconnected Timeout | DINT TIME32 | GSV SSV | 연결되지 않은 모든 메시지에 대한 타임아웃(마이크로초). 기본값은 30,000,000 마이크로초(30 s). |
의견을 작성 부탁드립니다.