FaultLog 객체 액세스

FaultLog 객체는 컨트롤러에 관한 폴트 정보를 제공합니다.
속성
데이터 유형
명령어
설명
MajorEvents
INT
GSV SSV
이 카운터가 리셋된 후 발생한 메이저 폴트 수.
MajorFaultBits
DINT
GSV SSV
개별 비트는 현재 메이저 폴트의 원인을 나타냅니다. 각 비트에는 특정한 의미가 있습니다.
1 전력 손실
3 I/O
4 명령어 실행(프로그램)
5 폴트 처리기
6 Watchdog
7 스택
8 모드 변경
11 모션
MinorEvents
INT
GSV SSV
이 카운터가 리셋된 후 발생한 마이너 폴트의 수.
MinorFaultBits
DINT
GSV SSV
개별 비트는 현재 마이너 폴트의 원인을 나타냅니다. 각 비트에는 특정한 의미가 있습니다.
4 - 명령어 실행(프로그램)
6 - 워치독
9 - 시리얼 포트
10 - 에너지 저장 모듈(ESM) 또는 무정전 전원 공급 장치(UPS)
20 - 라이센스/필수 CodeMeter 라이센스가 누락되었습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal