CST 객체 액세스

조정 시스템 시간(CST) 객체는 섀시 하나의 장치에 대해 조정 시스템 시간을 제공합니다.
속성
데이터 유형
명령어
설명
CurrentStatus
INT
GSV
조정 시스템 시간의 현재 상태. 각 비트에는 특정한 의미가 있습니다.
  • 0. 타이머 하드웨어에서 폴트 발생. 장치의 내부 타이머 하드웨어가 폴트 상태입니다.
  • 1. 램핑이 활성화됨. 타이머의 하위 16+ 비트의 현재 값이 더 낮은 값을 유지하는 대신 요청된 값으로 램핑됩니다.
  • 2. 시스템 시간 마스터. CST 객체는 ControlLogix 시스템의 마스터 시간 소스입니다.
  • 3. 동기화됨. CST 객체의 64비트 CurrentValue는 시스템 시간 업데이트를 통해 마스터 CST 객체에서 동기화됩니다.
  • 4. 로컬 네트워크 마스터. CST 객체는 로컬 네트워크 마스터 시간 소스입니다.
  • 5. 릴레이 모드. CST 객체는 시간 릴레이 모드에서 작동합니다.
  • 6. 중복 마스터가 감지됨. 중복 로컬 네트워크 시간 마스터가 감지됩니다. 시간 종속 노드의 경우 이 비트는 항상 0입니다.
  • 7. 사용 안 함.
  • 8-9. 00. 시간 종속 노드
  • 01. 시간 마스터 노드
  • 10. 시간 릴레이 노드
  • 11. 사용 안 함.
  • 10-15. 사용 안 함.
CurrentValue
DINT[2]
TIME32[2]
TIME
GSV
타이머의 현재 값. DINT[0]에는 하취 32비트, DINT[1]에는 상위 32비트가 포함되어 있습니다. 시간 소스는 업데이트 서비스와 로컬 통신 네트워크 동기화에서 제공되는 값과 일치하도록 조정됩니다. CurrentStatus 속성에 보고된 바와 같이 이 조정은 요청된 값에 대한 램핑이거나 요청 값에 대한 즉시 설정입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal