AddOnInstructionDefinition 객체 액세스
AddOnInstructionDefinition
객체를 통해 일반적으로 사용되는 로직 집합에 대한 명령어를 사용자 지정하게 하고, 이러한 로직에 공통 인터페이스를 제공하고, 명령어에 대한 문서를 제공합니다.속성 | 데이터 유형 | 표준 태스크 내 명령어 | 안전 태스크 내 명령어 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
LastEditDate | LINT | GSV | 없음 | AOI가 마지막으로 편집된 시점의 UTC(협정 세계시) 값입니다. LastEditDate는 1970년 1월 1일 0000시를 기준으로 하는 64비트 µs 값입니다. |
MajorRevision | DINT | GSV | 없음 | Add-On 명령어(AOI)의 주 버전 번호입니다. |
MinorRevision | DINT | GSV | 없음 | AOI의 부 버전 번호입니다. |
Name | String | GSV | GSV | AOI 이름입니다. |
RevisionExtendedText | String | GSV | 없음 | AOI의 수정 버전을 설명하는 텍스트입니다. |
SafetySignature ID | DINT | GSV | 없음 | AOI 컴파일된 로직을 기반으로 펌웨어에서 계산됩니다. 안전 AOI에만 사용됩니다. |
SignatureID | DINT | GSV | 없음 | AOI 정의에 따라 소프트웨어서 계산됩니다. |
Vendor | String | GSV | 없음 | AOI를 생성한 공급업체입니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.