함수 블록 페이스 플레이트 컨트롤

Logix Designer
프로그래밍 응용 프로그램은 일부 함수 블록 명령어에 대한 페이스플레이트 제어를 포함합니다. 면판은 Active-X 컨테이너로 작동할 수 있는 응용 프로그램에 사용되는 Active-X 제어입니다. 페이스플레이트는
RSLinx Classic
OPC 서버 또는
FactoryTalk Linx
게이트웨이를 통해 컨트롤러와 통신합니다.
중요:
Logix Designer
프로그래밍 응용 프로그램은 유효한 Active-X 컨테이너가 아닙니다. Active-X 컨테이너는 면판을 사용하는 데 필요합니다.
다음 명령어는 면판을 포함하고 있습니다.
  • 프로세스 이산 입력(Process Discrete Input, PDI)
  • 프로세스 이산 출력(Process Discrete Output, PDO)
  • 프로세스 아날로그 입력(Process Analog Input, PAI)
  • 프로세스 아날로그 출력(Process Analog Output, PAO)
  • 알람(ALM)
  • 고급 선택(ESEL)
  • 총계 계산기(TOT)
  • 램프/소크(RMPS)
  • 이산 2 상태 장치(Discrete 2-State Device, D2SD)
  • 이산 3-상태 장치(Discrete 3-State Device, D3SD)
  • 향상된 PID(PIDE)
컨테이너 응용 프로그램을 통해 여는 속성 페이지에서 면판을 구성합니다.
모든 면판은 다음과 같은 속성 페이지를 공통으로 포함하고 있습니다.
  • 일반
  • 디스플레이(Display)
  • 글꼴
  • 로케일
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal