면판 제어 - 일반

이 탭을 사용하여 제어가 작동하는 방법을 정의/수정합니다.
파라미터
통신
RSLinx Classic
OPC 서버 또는
FactoryTalk Linx
를 선택합니다.
RSLinx Classic
OPC 서버를 선택하는 경우 다음도 지정해야 합니다.
  • 원격으로 시작하는지 여부
  • 원격 장치에 대한 액세스 경로
FactoryTalk Linx
를 선택하는 경우
FactoryTalk
영역도 지정해야 합니다.
태그
이 제어를 사용하여 연결할 특정 펑션 블록 명령어의 이름을 입력합니다.
업데이트 속도
제어의 업데이트 속도를 초 단위로 입력합니다. 화살표를 클릭하여 이 값을 0.25초의 증분으로 증가시킬 수 있습니다. 기본값은 1.00초입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal