면판 제어 - 글꼴

이 탭을 사용하여 면판에 나타나는 글꼴을 정의합니다. 여기서부터 면판의 주요 부분에 사용할 ControlFont, 그리고 스케일 및 면판의 기타 마이너 부분에 사용할 MinorFont를 구성할 수 있습니다.
파라미터
속성 이름
풀다운 메뉴에서 구성할 글꼴을 선택합니다. ControlFont 또는 MinorFont를 선택하합니다. 기본값은 ControlFont입니다.
글꼴
사용 가능한 글꼴의 목록에서 제어에 사용할 글꼴을 선택합니다. 기본 글꼴은 Arial입니다.
스타일
풀다운 메뉴에서 제어에 사용할 스타일을 선택합니다. 기본 스타일은 일반입니다.
크기
이 글꼴에 사용할 포인트 크기를 입력합니다. ControlFont의 기본 크기는 10.5포인트이며, MinorFont의 기본 크기는 8.25포인트입니다.
취소선
글꼴에 줄을 치는 취소선 효과를 사용하려면 이 상자를 선택합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있지 않습니다.
밑줄
글꼴 아래에 줄을 치는 밑줄 효과를 사용하려면 이 상자를 선택합니다. 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있지 않습니다.
확인
편집 내용을 적용하고 면판 제어 속성 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
편집 내용을 취소하고 면판 제어 속성 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
편집 내용을 적용하고 면판 제어 속성 대화 상자에서 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal