펑션 블록 요소 선택
장치를 제어하려면 다음 요소를 사용합니다.

다음 테이블을 사용하여 함수 블록 요소를 선택할 수 있습니다.
입력 장치나 태그에서 값을 제공하려는 경우 | 입력 참조(IREF) 사용 |
|---|---|
출력 장치 또는 태그로 값 전송 | 출력 참조(OREF) |
입력 값에 대한 연산을 수행하고 출력 값을 생성합니다. | 펑션 블록 |
다음의 경우 함수 블록 간 데이터 전송:
| 출력 와이어 커넥터(OCON)와 입력 와이어 커넥터(ICON) |
루틴 내 여러 지점으로 데이터 분산 | 단일 출력 와이어 커넥터(OCON)와 여러 입력 와이어 커넥터(ICON) |
함수 블록은 입력 참조를 블록 구조로 이동합니다. 필요하면 함수 블록이 입력 참조를 REAL 값으로 변환합니다. 함수 블록이 실행되고 결과를 출력 참조로 이동합니다. 또 필요하면 펑션 블록이 이 결과 값을 REAL에서 출력 참조용 데이터 형식으로 변환합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.