중단(BRK)
이 정보는 CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.
BRK 명령어는 FOR 명령어에 의해 호출된 루틴의 실행을 중단합니다.
활성화된 경우 BRK 명령어는 루틴을 종료하고 제어권을 최근 실행한 FOR 명령어가 포함된 루틴에 반환하고 해당 명령어 다음에 실행을 다시 시작합니다. 이 스캔 중 해당 실행에서 BRK 명령어 앞에 FOR 명령어가 없으면 BRK가 시작되지 않습니다.
중첩 FOR 명령어가 있는 경우 BRK 명령어는 제어권을 맨 안쪽의 FOR 명령어에 반환합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램

연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 피연산자 관련 폴트에 대해서는 공통 특성 항목을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태 | Action |
|---|---|
사전 스캔 | N/A |
렁-입력-조건이 거짓임 | N/A |
렁-입력-조건이 참임 | 명령어가 실행됩니다. |
사후 스캔 | N/A |
예
활성화된 경우 BRK 명령어는 현재 루틴의 실행을 중지하고 호출 FOR 명령어 다음의 명령어로 돌아갑니다.
래더 다이어그램

이는 routine2임:

의견을 작성 부탁드립니다.