미분(Derivative, DERV)

이 정보는 CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.
DERV 명령어는 시간 경과에 따른 신호의 변화량을 초당 단위로 계산합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
이 명령어는 래더 다이어그램에 사용할 수 없습니다.
펑션 블록
RSL5K_DERV_Function Block_v31
구조화된 텍스트
DERV(DERV_tag);
피연산자
펑션 블록
피연산자
유형
형식
설명
DERV tag
DERIVATIVE
구조
DERV 구조
DERIVATIVE 구조
입력 매개 변수
데이터 유형
설명
EnableIn
BOOL
활성화 입력. 거짓이면 명령어가 실행되지 않고 출력이 업데이트되지 않습니다.
기본값은 참입니다.
In
REAL
명령어의 아날로그 신호 입력.
유효값 = 모든 부동 소수점 수
기본값 = 0.0
Gain
REAL
미분 승수
유효값 = 모든 부동 소수점 수
기본값 = 1.0
ByPass
BOOL
알고리즘 우회를 요청합니다. ByPass가 참이면 명령어는 Out = In을 설정합니다.
기본값은 거짓입니다.
TimingMode
DINT
타이밍 실행 모드 선택.
0 = 주기 모드
1 = 오버 샘플링 모드
2 = 실시간 샘플링 모드
타이밍 모드에 대한 자세한 내용은 함수 블록 속성을 참조하십시오.
유효값 = 0~2
기본값 = 0
OversampleDT
REAL
오버 샘플링 모드에 대한 실행 시간.
값 = 0~4194.303초
기본값 = 0
RTSTime
DINT
실시간 샘플링 모드에 대한 모듈 업데이트 기간
유효값 = 1~32,767ms
기본값 = 1
RTSTimeStamp
DINT
실시간 샘플링 모드에 대한 모듈 타임 스탬프 값.
유효값 = 0~32,767ms
기본값 = 0
출력 매개 변수
데이터 유형
설명
EnableOut
BOOL
명령어의 활성화 여부를 나타냅니다. Out이 오버플로되는 경우 거짓으로 해제됩니다.
Out
REAL
알고리즘의 계산된 출력.
DeltaT
REAL
업데이트 간 경과 시간. 컨트롤 알고리즘에서 프로세스 출력 계산에 사용되는 경과 시간(초)입니다.
Status
DINT
펑션 블록의 상태.
InstructFault (Status.0)
BOOL
명령어에서 다음 실행 에러 중 하나가 감지됩니다. 마이너 또는 메이저 컨트롤러 에러가 아닙니다. 나머지 상태 비트를 확인하여 발생한 에러를 판단합니다.
TimingModeInv (Status.27)
BOOL
유효하지 않은 TimingMode 값.
타이밍 모드에 대한 자세한 내용은 함수 블록 속성을 참조하세요.
RTSMissed (Status.28)
BOOL
실시간 샘플링 모드에서만 사용. 다음의 경우 참으로 설정됨:
ABS(DeltaT - RTSTime) > 1밀리초.
RTSTimeInv (Status.29)
BOOL
유효하지 않은 RTSTime 값.
RTSTimeStampInv (Status.30)
BOOL
유효하지 않은 RTSTimeStamp 값.
DeltaTInv (Status.31)
BOOL
유효하지 않은 DeltaT 값.
구조화된 텍스트
피연산자
유형
형식
설명
DERV tag
DERIVATIVE
구조
DERV 구조
스트럭쳐드 텍스트 내 식의 구문에 대한 자세한 내용은 스트럭쳐드 텍스트 구문을 참조하십시오.
설명
DERV 명령어는 미분 계산을 중지시키고 신호를 출력으로 직접 전달되도록 하는 우회 입력을 지원합니다.
Bypass
명령어에 사용되는 등식
해제 상태이고 DeltaT > 0
DERV_Cleared and DeltaT
여기서 DeltaT는 초 단위
설정
DERVE_Set
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 피연산자 관련 폴트에 대해서는 공통 속성을 참조하십시오.
실행
펑션 블록
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
EnableIn 및 EnableOut 비트가 거짓으로 해제됩니다.
Tag.EnableIn이 거짓임
EnableIn 및 EnableOut 비트가 거짓으로 해제됩니다.
스트럭쳐드 텍스트: N/A
Tag.EnableIn이 참임
EnableIn 및 EnableOut 비트가 참으로 설정됩니다.
명령어가 실행됩니다.
명령어 최초 실행
N/A
명령어 최초 스캔
상관 계수를 다시 계산합니다.
사후 스캔
EnableIn 및 EnableOut 비트가 거짓으로 해제됩니다.
구조화된 텍스트
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
펑션 블록 표의 사전 스캔을 참조하십시오.
정상 실행
펑션 블록 표에서 Tag.EnableIn이 참임을 참조하십시오.
사후 스캔
펑션 블록 표에서 사후 스캔을 참조하십시오.
예
이 예는 DERV 함수 블록의 최소 유효 프로그래밍으로서, 이 명령어에 대해 생성된 코드와 중립 텍스트를 보여주는 데 사용됩니다. 이것은 적분 목적에 한하며 검증 가능한 사례는 아닙니다.
펑션 블록
RSL5K_DERV_Function Block Example_v31
구조화된 텍스트
DERV_01.In := Speed_Reference;
DERV_01.Gain := Feedforward_Gain;
DERV(DERV_01);
PI_01.In := Speed_Reference - Speed_feedback;
PI_01.Kp := Proportional_Gain;
PI_01.Wld := Integral_Gain;
PI(PI_01);
regulator_out := DERV_01.Out + PI_01.Out;
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal