SOVR 명령어 관련 가이드라인

Equipment Sequence
오버라이드(SOVR) 명령어를 사용하여 소유권에 관계없이 HOLD, STOP 또는 ABORT 명령을
Equipment Sequence
로 전송합니다.
중요: SOVR 명령어는 비상 사태 전용입니다. 제어 엔지니어는 사용 결정에 신중해야 합니다.
Equipment Sequence
오버라이드(SOVR) 명령어 사용 시 이러한 가이드라인에 유의하십시오.
가이드라인
세부 정보
다른 소유자를 오버라이드하고자 하는지 확인하십시오.
대부분의 상황에서는 SCMD 명령어를 사용하여
Equipment Sequence
를 프로그래밍 방식으로 명령합니다. 하지만 이러한 경우에 SOVR 명령어를 사용하여
Equipment Sequence
를 명령합니다.
  • HOLD, STOP 또는 ABORT 명령을 지정하려 하며, 이 명령이 모든 소유권 상황에서 항상 실행되어야 하는 경우.
  • Logix Designer
    응용 프로그램을 통해
    Equipment Sequence
    를 수동으로 제어할 때 또는
    FactoryTalk Batch
    소프트웨어 같은 다른 프로그램이
    Equipment Sequence
    를 소유할 때조차 HOLD, STOP 또는 ABORT 명령을 실행해야 하는 경우.
SOVR 명령어의 실행을 단일 스캔으로 제한합니다.
SOVR 명령어의 실행을 단일 스캔으로 제한합니다. 각 명령이 특정 상태에만 적용됩니다.
Equipment Sequence
상태가 변경되면 명령이 더 이상 유효하지 않습니다. 실행을 제한하려면 다음과 같은 방법을 사용합니다.
  • P1 펄스(상승 에지) 또는 P0 펄스(하강 에지) 동작 중에 SOVR 명령어를 실행합니다.
  • SOVR 명령어 이전에 원샷 명령어를 실행합니다.
  • SOVR 명령어를 실행한 후 다음 단계로 이동합니다.
Equipment Sequence
에서 시퀀스 이벤트를 생성 중인 경우 불필요한 명령 요청이 생성되지 않도록 합니다.
불필요한 명령 요청으로 인해 이벤트 처리 버퍼가 가득 차서 중요 이벤트를 놓칠 수도 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal