SCMD 명령어 관련 가이드라인

다음 가이드라인을 염두에 두고
Equipment Sequence
명령(SCMD) 명령어를 사용하십시오. SCMD 명령어는 이러한 명령을 전송할 수 있습니다. START, RESTART, HOLD, STOP, ABORT, 및 RESET.
가이드라인
세부 정보
SCMD 명령어의 실행을 단일 스캔으로 제한합니다.
SCMD 명령어의 실행을 단일 스캔으로 제한합니다. 각 명령이 특정 상태에만 적용됩니다.
Equipment Sequence
상태가 변경되면 명령이 더 이상 유효하지 않습니다. 실행을 제한하려면 다음과 같은 방법을 사용합니다.
  • P1 펄스(상승 에지) 또는 P0 펄스(하강 에지) 동작 내에서 SCMD 명령어를 실행합니다.
  • SCMD 명령어 전에 원샷 명령어를 배치합니다.
  • SCMD 명령어를 실행하고 나서 다음 단계로 이동합니다.
Equipment Sequence
는 해당 프로그램에서 명령하려면 반드시 소유되어야 합니다.
Equipment Sequence
와
Equipment Phase
모두 명령하려면
소유
되어야 합니다. 소유권 명령에는
첨부
(SATT)
및
분리
(SDET)가 있습니다.
내부 시퀀서(프로그램), 외부 시퀀서(
FactoryTalk Batch
) 및 오퍼레이터는
연결
명령어를 사용하여
Equipment Sequence
를 명령합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal