SCLF 명령어의 결과 코드

Equipment Sequence
지우기 실패(SCLF) 명령어의 결과를 저장하도록 태그가 할당된 경우, 명령어가 실행될 때 다음 코드 중 하나가 반환됩니다.
코드(십진)
설명
0
명령이 성공했습니다.
48
명령을 기록하는 이벤트를 생성하는 것이 현재 가능하지 않기 때문에 명령이 실행되지 않았습니다.
  • 명령이 ABORT 명령인 경우에는 이벤트를 생성할 수 없어도 ABORT 명령이 여전히 실행됩니다.
  • 이 코드는
    장비 시퀀스 속성 - 구성(Equipment Sequence Properties - Configuration)
    탭에서 이벤트 생성이 활성화된 경우에만 발생합니다.
24578
명령이
Equipment Sequence
의 현재 상태에 대해 유효하지 않습니다. 예를 들어,
Equipment Sequence
가 정지된 경우, 정지 명령은 유효하지 않습니다.
24594
Equipment Sequence
가 예약되지 않았거나, 금지되었거나, 금지된 태스크에 있습니다.
SCLF 명령어의 성공 또는 실패를 표시하는 코드를 얻으려면
Result
피연산자를 사용합니다.
Result
피연산자에는 소유권 충돌 또는 기타 에러가 발생할 가능성 있는지 여부에 따라
0
또는 DINT 태그가 포함되어 있어야 합니다.
  • 소유권 충돌이나 기타 에러가 발생할 가능성이 없는 경우,
    0
    을
    Result
    피연산자에 입력합니다.
  • 소유권 충돌이나 기타 에러가 발생할 가능성이 있는 경우, DINT 태그를
    Result
    피연산자에 입력합니다. DINT 태그는 명령어 실행 결과에 대한 코드를 저장합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal