SATT 명령어의 결과 코드
Equipment Sequence
에 연결(SATT) 명령어의 결과를 저장하도록 태그가 할당된 경우, 명령어가 실행될 때 다음 코드 중 하나가 반환됩니다.코드(십진) | 설명 |
0 | 명령이 성공했습니다. |
24579 | 다음과 같은 이유로 Equipment Sequence 에 명령을 보낼 수 없습니다.
|
24582 | 프로그램이 이미 Equipment Sequence 를 소유하고 있습니다. |
24593 | 다음 중 하나가 이미 장비 단계를 소유하고 있습니다.
|
24594 | Equipment Sequence 가 예약되지 않았거나, 금지되었거나, 금지된 태스크에 있습니다. |
Result
피연산자를 사용하여 SATT 명령어의 성공/실패 여부를 표시하는 코드를 가져옵니다. Result
피연산자에는 소유권 충돌 또는 기타 에러가 발생할 가능성 있는지 여부에 따라 0
또는 DINT 태그가 포함되어 있어야 합니다.- 소유권 충돌이나 기타 에러가 발생할 가능성이 없는 경우,0을Result피연산자에 입력합니다.
- 소유권 충돌이나 기타 에러가 발생할 가능성이 있는 경우, DINT 태그를Result피연산자에 입력합니다. DINT 태그는 명령어 실행 결과에 대한 코드를 저장합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.