SATT 명령어 관련 가이드라인

Equipment Sequence
(SATT) 명령어 사용 시 다음 가이드라인을 유의하십시오.
가이드라인
세부 정보
Logix Designer
응용 프로그램은
Equipment Sequence
의 소유권을 오버라이드합니다.
소유권은 프로그램이
Equipment Sequence
를 명령할 수 있는지 확인하고 다른 시퀀서를 차단합니다.
Equipment Sequence
는 해당 프로그램에서 명령하려면 반드시 소유되어야 합니다.
Equipment Sequence
와
Equipment Phase
모두 명령하려면
소유
되어야 합니다. 소유권 명령에는
첨부
(SATT)
및
분리
(SDET)가 있습니다.
내부 시퀀서(프로그램), 외부 시퀀서(
FactoryTalk Batch
) 및 오퍼레이터는
연결
명령어를 사용하여
Equipment Sequence
를 명령합니다.
시퀀스가 완료되면 소유권을 포기합니다.
소유권을 해제하려면
Equipment Sequence
에서 분리(SDET) 명령어를 사용합니다.
장비 시퀀스에서 시퀀스 이벤트를 생성 중인 경우 불필요한 명령 요청이 생성되지 않도록 합니다.
불필요한 명령 요청으로 인해 이벤트 처리 버퍼가 가득 차서 중요 이벤트를 놓칠 수도 있습니다.
결과
코드를 사용하여 소유권을 확인하고,
Equipment Sequence
를 다른 프로그램이나 오퍼레이터가 소유하므로 첨부가 실패할 경우 수행해야 할 단계를 포함합니다.
Result
피연산자를 사용하여 SATT 명령어의 성공/실패 여부를 표시하는 코드를 가져옵니다.
각 실행마다 SATT 명령어는
Equipment Sequence
의 소유권을 가져오려고 합니다. 프로그램이나 오퍼레이터가
Equipment Sequence
를 소유하는 경우, SATT 명령어의 다른 실행이 실패하며 결과 코드 24582가 생성됩니다. SATT 명령어를 사용하는 경우 다음 중 하나를 수행합니다:
  • 실행을 단일 스캔으로 제한하여 24582 결과 코드를 방지합니다.
  • 소유권 상태에 result code = 24582를 포함합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal