안전 브레이크 제어(SBC)
이 명령어는
Compact GuardLogix
5380, GuardLogix
5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에만 적용됩니다.안전 브레이크 제어(SBC) 명령어:
- 브레이크를 작동하는 안전 출력을 제어합니다.
- 브레이크와 토크 해제 요청 출력 사이의 타이밍을 설정합니다.
- 브레이크 피드백과 I/O 상태를 모니터링합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램

펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
이 명령어는 구조화된 텍스트에서 사용할 수 없습니다.
안전 브레이크 제어 적용
안전 I/O 및 안전 접촉기와 함께 안전 브레이크 제어를 사용하여 STO의 브레이크와 브레이크 타이밍을 제어합니다. 다음 그림은 SBC, GuardLogix 컨트롤러, 안전 I/O, 안전 컨택터를 사용하여 제어하는 모터에 외부 브레이크가 장착된 응용 프로그램을 보여줍니다.

피연산자
중요:
다음과 같은 경우 작업 시 예외가 발생할 수 있습니다.
- 출력 태그 피연산자가 덮어써집니다.
- 구조 피연산자의 구성원이 덮어써집니다.
- 구조 피연산자를 여러 명령어에서 공유합니다.
- 렁-입력-조건이 거짓
- 명령어 폴트 발생
- 명령어가 다시 시작되고 다음과 같이 전환됩니다.
- STO ~ SBC 지연이 >= 0으로 설정되고 브레이크 맞물림이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환됩니다.
- STO ~ SBC 지연이 < 0으로 설정되고 브레이크 맞물림 L이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환되고 STO ~ SBC 타이머가 만료됩니다.
- 렁-입력-조건이 거짓
- 명령어 폴트 발생
- 명령어가 다시 시작되고 다음과 같이 전환됩니다.
- STO ~ SBC 지연이 > 0으로 설정되고 브레이크 적용이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환됩니다.
- STO ~ SBC 지연이 < 0으로 설정되고 브레이크 적용 L이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환되고 STO ~ SBC가 만료됩니다.
- STO ~ SBC 지연이 > 0이면 브레이크 맞물림 L 입력이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환된 후에 즉시 TOR이 ON(1)으로 전환됩니다.
- STO ~ SBC 지연이 < 0이면 다음과 같은 경우 TOR이 ON(1)으로 전환됩니다.
- 브레이크 맞물림이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환될 경우
- STO ~ SBC 지연 타이머가 만료될 경우
- SBC 기능에 폴트가 없습니다.
주의:
SBC 안전 제어 구조에는 내부 상태 정보가 포함되어 있습니다. 실행 모드 중 구성 피연산자 중 하나가 변경되면 보류 중인 편집을 수락하고 컨트롤러 모드를 프로그램 모드에서 실행 모드로 전환하여 변경 내용을 적용합니다.
다음 표에는 명령어를 구성하는 데 사용되는 피연산자가 나와 있습니다.
피연산자 | 데이터 유형 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|---|
Safety Control | SAFE_BRAKE_CONTROL | 태그 | 명령어의 적절한 연산에 필요한 데이터 구조. |
Restart Type | 목록 항목 | 이 입력은 명령어의 재시작 유형을 선택합니다. 수동(0) 명령어가 작동할 수 있도록 하려면 요청이 제거된 후에 리셋 입력을 0에서 1로 전환해야 합니다. 자동(1) 요청이 제거되고 폴트가 없으면([FP] = OFF(0)) 명령어가 리셋됩니다. 리셋되면 명령어를 작동할 수 있습니다. 주의: 자동 재시작은 사용으로 인해 불안전한 조건이 발생하지 않는다고 입증된 적용 상황에서만 사용하십시오. | |
Brake Feedback Check Delay | INT | 즉시 태그 | 브레이크 피드백이 명령어 실행 중에 계속해서 모니터링됩니다. 브레이크 출력의 상태가 변경되면 브레이크 피드백 확인 지연 내에서 피드백 1과 2를 반대 상태로 변경해야 합니다. 그렇지 않으면 SBC 명령어에 폴트가 발생합니다. 범위: 5-2000 단위: 밀리초
팁:
STO에서 SBC로의 지연이 <= 0이면, 브레이크 피드백 확인 지연은
(STO에서 SBC로의 지연)|이어야 합니다. |
STO to SBC Delay | INT | 즉시 태그 | TOR(토크 꺼짐 요청)과 SBC 사이의 지연을 결정하는 명령어 피연산자입니다. 양수 값의 경우 TOR 출력이 ON(1)으로 전환되고 지연이 있은 후에 BO1 및 BO2 출력이 OFF(0)로 전환됩니다. 음수 값의 경우 이 순서가 역전되어 BO1 및 BO2 출력이 OFF(0)로 전환되고 지연이 있은 후에 TOR 출력이 ON(1)으로 전환됩니다. 범위: -32768~32767 단위: 밀리초 주의: 수직 부하가 지지되는 응용 분야의 경우 STO ~ SBC 지연이 음수 값이고 이 값이 기계식 브레이크 맞물림 시간보다 커야 합니다.
팁:
STO ~ SBC 지연이 음수 값인 경우 유효하지 않은 구성 폴트를 피하기 위해 지연 시간을 브레이크 피드백 확인 지연보다 길게 설정해야 합니다.
|
다음 표에 명령어 입력이 설명되어 있습니다.
피연산자 | 데이터 유형 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|---|
Brake Feedback 1 | BOOL | 태그 | 브레이크 출력 BO1과 BO2가 ON(1)에서 OFF(0)로 전환되거나 그 반대로 전환되고 SBC 렁-입력-조건이 참이면 브레이크 피드백 확인 지연 시간 내에서 이 입력을 브레이크 출력의 반대 상태로 전환해야 합니다. 브레이크 확인 지연이 만료된 후 이 입력이 반대 상태로 유지되어야 합니다. 이러한 조건이 충족되지 않으면 SBC 명령어에 폴트가 발생합니다. |
Brake Feedback 2 | BOOL | 태그 | 브레이크 출력 BO1과 BO2가 ON(1)에서 OFF(0)로 전환되거나 그 반대로 전환되고 SBC 렁-입력-조건이 참이면 브레이크 피드백 확인 지연 시간 내에서 이 입력을 브레이크 출력의 반대 상태로 전환해야 합니다. 브레이크 확인 지연이 만료된 후 이 입력이 반대 상태로 유지되어야 합니다. 이러한 조건이 충족되지 않으면 SBC 명령어에 폴트가 발생합니다. |
Input Status | BOOL | 태그 | 이 피연산자는 이 명령어에 브레이크 피드백 1 및 브레이크 피드백 2 입력 신호를 제공하는 I/O의 상태를 모니터링합니다. 명령어가 활성화되어 있는 동안 이 입력이 ON(1) 상태로 유지되어야 합니다. |
Output Status | BOOL | 태그 | 이 피연산자는이 명령어의 BO1(브레이크 출력 1)과 BO2(브레이크 출력 2)에 대한 물리적 출력을 제공하는 I/O의 상태를 모니터링합니다. 명령어가 활성화되어 있는 동안 이 입력이 ON(1) 상태로 유지되어야 합니다. |
Brake Engage L | BOOL | 태그 | 이 피연산자는 브레이크를 맞물립니다. ON(1): 비활성 상태. 재시작 유형에 따라 SBC 기능을 리셋할 수 있습니다. 끄기(OFF)(0): STO ~ SBC 지연에 따라 BO1과 BO2를 OFF(0)로 설정하여 브레이크를 맞물립니다. 브레이크 맞물림 L을 ON(1)에서 OFF(0)로 전환하면 STO ~ SBC 지연 타이머가 시작됩니다. |
Reset 1 | BOOL | 태그 | 이 피연산자는 SBC 기능을 리셋합니다. OFF(0)에서 ON(1)으로 전환할 경우 브레이크 맞물림 L이 ON(1)이고 폴트 조건이 없으면 SBC 기능과 폴트 있음(FP)이 리셋됩니다. 리셋 필수(RR) 출력은 기능을 리셋하려면 리셋이 필요한 시점을 나타냅니다. |
1
일부 안전 표준에서는 리셋 입력의 전환을 모니터링해야 합니다. 리셋이 안전 기능을 리셋하는 데 사용되는 경우, 리셋 입력이 ‘높음’에서 ‘낮음’으로 또는 ‘낮음’에서 ‘높음’으로 전환했음을 검증하기 위해 추가 로직이 필요할 수 있습니다.이 표에 명령어 출력에 대한 설명이 나와 있습니다. 이 출력은 다른 로직 루틴에 사용되는 외부 태그(안전 출력 모듈)나 내부 태그입니다.
피연산자 | 데이터 유형 | 설명 |
|---|---|---|
Brake Output 1 [BO1] | BOOL | 활성 저 이중 브레이크 제어 출력. ON(1): 브레이크 출력 1 브레이크 해제 끄기(OFF)(0): 브레이크 출력 1 브레이크 맞물림 |
Brake Output 2 [BO2] | BOOL | 활성 저 이중 브레이크 제어 출력. ON(1): 브레이크 출력 2 브레이크 해제 끄기(OFF)(0): 브레이크 출력 2 브레이크 맞물림 |
Torque Off Request [TOR] | BOOL | 이 출력은 안전 토크 꺼짐의 활성화 소스로 사용됩니다. ON(1): TOR 요청 끄기(OFF)(0): SBC 기능이 리셋됩니다. |
Reset Required [RR] | BOOL | ON(1): 명령어를 다시 시작을 하고/하거나 폴트를 해제하려면 리셋을 수행합니다. 끄기(OFF)(0): 자동 재시작 작동에서 정상 작동. |
Fault Present [FP] | BOOL | ON(1): 명령어에 폴트가 있습니다. 끄기(OFF)(0): 명령어가 정상적으로 작동 중입니다. |
Fault Type | SINT | 폴트의 유형을 나타냅니다. 특정 코드와 작업은 폴트 코드 및 시정 조치 섹션을 참조하십시오. |
Diagnostic Code | SINT | 폴트의 원인에 대한 정보를 나타냅니다. 특정 코드와 조치는 진단 코드 및 시정 조치 섹션을 참조하십시오. |
이 표에는 사용자가 지정한 태그에 쓰는 명령어 출력에 대한 설명이 나와 있습니다.
피연산자 | 데이터 유형 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|---|
SBC Active | BOOL | 태그 | SBC 명령어가 이 태그에 SBC 활성 상태를 씁니다. 끄기(OFF)(0): SBC 기능이 활성화되지 않음 ON(1): SBC 기능이 활성화됨
팁:
SBC 활성 피연산자를 드라이브 모듈의 모션 안전 인스턴스에 해당하는 안전 출력 태그 구조의 SBC 활성 구성원에 할당합니다. 모션 태스크와 안전 태스크를 조정하도록 드라이브 축 태그 구조에서 해당 축 안전 상태가 자동으로 업데이트됩니다.
|
Brake Engaged | BOOL | 태그 | SBC 명령어가 이 태그에 브레이크 상태를 씁니다. 끄기(OFF)(0): 브레이크 해제됨 ON(1): 브레이크 맞물림
팁:
SBC 활성 피연산자를 드라이브 모듈의 모션 안전 인스턴스에 해당하는 안전 출력 태그 구조의 SBC 브레이크 적용됨 구성원에 할당합니다. 모션 태스크와 안전 태스크를 조정하도록 드라이브 축 태그 구조에서 해당 축 안전 상태가 자동으로 업데이트됩니다.
|
SBC Integrity | BOOL | 태그 | SBC 명령어가 이 태그에 SBC 브레이크 상태를 씁니다. SBC 무결성은 SBC 명령어가 폴트가 감지되지 않은 상태로 작동 중임을 나타냅니다. 끄기(OFF)(0): SBC 폴트. 브레이크 상태(해제됨 또는 맞물림)가 확인되지 않습니다. ON(1): 폴트가 감지되지 않았습니다.
팁:
이 태그를 드라이브 모듈의 안전 인스턴스에 해당하는 안전 출력 태그 구조의 SBC 무결성 구성원에 할당합니다. 모션 태스크와 안전 태스크를 조정하도록 해당 축 안전 상태 RA가 드라이브 축 태그 구조에서 자동으로 업데이트됩니다.
|
중요:
어떠한 상황에서도 명령어 출력 태그에 쓰기 작업을 수행하지 마십시오.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 배열 인덱스 폴트의 경우 배열을 통한 인덱스를 참조하세요.
실행
래더 다이어그램
조건/상태 | 수행한 작업 |
|---|---|
사전 스캔 | 출력이 다음으로 초기화됩니다. 브레이크 출력 1[BO1]: OFF(0) 브레이크 출력 2[BO2]: OFF(0) 토크 꺼짐 요청[TOR]: OFF(0) SBC 활성: OFF(0) 브레이크 맞물림: ON(1) 폴트 있음[FP] OFF(0) 리셋 필수[RR]: OFF(0) 폴트 유형 1 진단 코드 0 SBC 무결성: OFF(0) |
렁-입력-조건이 거짓임 | .B01, .BO2, .TOR, .RR 및 .FP가 OFF(0)로 해제됨 렁이 거짓으로 전환될 때 명령어 폴트가 있으면 폴트 조건이 유지되고 진단 코드가 나타납니다. |
렁-입력-조건이 참임 | 명령어가 실행됩니다. |
사후 스캔 | N/A |
연산
SBC 명령어는 기계식 브레이크를 제어하고 모니터링하는 데 사용됩니다. 안전 토크 꺼짐과 브레이크 작동 사이의 타이밍은 양수 또는 음수일 수 있으며 STO-SBC 지연에 의해 제어됩니다. STO ~ SBC 지연 > 0와 STO ~ SBC 지연 =< 0를 나타내는 2개의 타이밍 사례가 이어지는 섹션에 나와 있습니다.
통과 태그
안전 모션 모니터링 드라이브에 모션 태스크로 제어되는 모션 축이 하나 이상 있습니다. 안전 모션 모니터링 드라이브에는 안전 컨트롤러의 안전 태스크에 사용되는 안전 기능을 지원하는 하나 이상의 모션 안전 인스턴스도 있습니다. 드라이브 모션 안전 인스턴스와 관련된 태그 중에는 통과 태그가 있습니다. 다음 표에 SBC 기능의 통과 태그와 해당 축 태그가 나와 있습니다.
SBC 명령어 출력 | 모션 안전 인스턴스의 통과 태그 | 안전 모션 모니터링 드라이브 동작 | 축 태그 |
|---|---|---|---|
SBC 활성 | module 1 :SO.SBCActive[instance2 ] | 업데이트 태그 | axis 3 .SBCActiveStatus |
브레이크 맞물림 | module 1 :SO.SBCBrakeEngaged[instance2 ] | 업데이트 태그 | axis 3 .SBCEngagedStatus |
SBC 무결성 | module 1 :SO.SBCIntegrity[instance2 ] | 업데이트 태그 | axis 3 .SafeBrakeIntegrityStatus |
1
module은 Logix Designer I/O 구성 트리에 있는 드라이브 모듈의 이름입니다.2
instance는 이중 축 드라이브의 경우 1 또는 2이고, 그렇지 않은 경우 널입니다.3
axis는 Logix Designer 모션 그룹의 축 이름이며 모듈과 연결되어 있습니다.SBC 활성, 브레이크 맞물림 및 SBC 무결성 명령어 출력을 모션 안전 인스턴스 통과 태그에 할당하면 해당 축 태그가 모션 컨트롤러에서 자동으로 업데이트됩니다. 모션 컨트롤러의 모션 제어 태스크가 축 태그를 읽어 안전 태스크와 모션 태스크 사이의 작동을 조정합니다.
정상 작동, STO ~ SBC 지연 > 0, 자동 재시작
STO ~ SBC 지연이 > 0이면 범주 0 정지가 일반적으로 사용됩니다. 범주 0 정지를 사용하면 먼저 토크가 모터에서 제거된 다음 STO ~ SBC 지연 후에 브레이크가 적용됩니다. 이 경우 브레이크가 적용되기 전에 모터가 관성으로 움직이다가 정지합니다. 일반적으로 토크 해제 요청 출력은 안전 응용 프로그램 내에서 드라이브 안전 인스턴스의 STO 기능을 시작하는 데 사용됩니다. 드라이브의 STO 기능이 모션 조정 없이 즉시 모터에서 토크를 제거합니다. SBC 활성 및 브레이크 맞물림이 드라이브 안전 인스턴스에서 드라이브 축 안전 상태 태그로 전달되어 모션 컨트롤러가 그에 따라 응답합니다.
SBC 작동은 다음과 같이 설명됩니다. SBC 기능이 리셋되었다고 가정할 때 브레이크 맞물림 L 입력이 OFF(0)로 해제될 때 SBC 기능이 활성화됩니다. 브레이크 맞물림 L이 OFF(0)로 해제되면 SBC 활성 및 토크 해제 요청이 ON(1)으로 설정됩니다. 그와 동시에 STO ~ SBC 지연 타이머가 시작됩니다. STO ~ SBC 지연으로 인해 브레이크 출력 1과 브레이크 출력 2가 OFF(0)로 해제되기 전에 모터가 관성으로 움직이다가 정지합니다. 브레이크 출력 1과 2의 상태가 변경될 때마다 피드백 확인 지연 타이머가 시작됩니다. 피드백 확인 지연 타이머가 만료되면 브레이크 피드백 1 및 2 입력이 모니터링되며 브레이크 출력의 반대 상태로 유지되어야 합니다. 브레이크 출력이 OFF(0)이고 브레이크 피드백이 ON(1)이면 피드백 확인 지연 후에 브레이크 맞물림 신호가 ON(1)으로 설정됩니다. 자동 재시작으로 구성된 경우 아래 다이어그램과 같이 폴트가 없고 브레이크 맞물림 L 입력이 비활성 상태 ON(1)으로 되돌아가면 SBC 기능이 다시 시작되어 후속 작동을 수행할 준비가 됩니다.

정상 작동, STO~SBC 지연
0, 자동 재시작

STO ~ SBC 지연이 ≤ 0이면 일반적으로 응용 프로그램이 범주 2 정지를 사용합니다. 범주 2 정지를 사용하면 모터가 제어되어 정지된 다음 능동적으로 징지 상태로 유지됩니다. 모터가 정지 상태로 유지되면 SBC가 활성화되어 먼저 브레이크가 적용된 다음 STO ~ SBC 지연 후에 토크가 제거됩니다. 토크는 특정 Logix 안전 응용 프로그램에 따라 드라이브의 안전 인스턴스의 STO를 시작하는 토크 해제 요청 출력을 사용하여 제거됩니다. SBC 명령어의 SBC 활성, SBC 무결성 및 브레이크 맞물림 출력이 드라이브 안전 인스턴스로 전송된 다음 연결된 축 상태 태그가 업데이트됩니다. 그러면 모션 컨트롤러 응용 프로그램이 업데이트된 축 상태 태그를 읽고 응용 프로그램에 필요한 작업을 수행합니다.
STO~SBC 지연
0인 SBC 작동은 다음과 같이 설명됩니다. SBC 기능이 리셋된 후 브레이크 맞물림 L이 OFF(0)로 해제되면 SBC 기능이 시작됩니다. 브레이크 맞물림 L이 OFF(0)로 전환되면 브레이크 출력 BO1과 BO2가 OFF(0)로 해제되고 SBC 활성이 ON(1)으로 설정됩니다. 그와 동시에 STO ~ SBC 지연 타이머가 시작됩니다. STO ~ SBC 지연으로 인해 토크 해제 요청이 ON(1)으로 설정되기 전에 브레이크가 맞물릴 수 있습니다. 브레이크 출력 1과 2의 상태가 변경될 때마다 피드백 확인 지연 타이머가 시작됩니다. 피드백 확인 지연 타이머가 만료되면 브레이크 피드백 1 및 2 입력이 모니터링되며 브레이크 출력의 반대 상태로 유지되어야 합니다. 브레이크 출력이 OFF(0)이고 브레이크 피드백이 ON(1)이면 피드백 확인 지연 후에 브레이크 맞물림 신호가 ON(1)으로 설정됩니다. 자동 재시작으로 구성된 경우 아래 다이어그램과 같이 폴트가 없고 브레이크 맞물림 L 입력이 ON(1)으로 설정되면 SBC 기능이 리셋되어 후속 작동을 수행할 준비가 됩니다.
0인 SBC 작동은 다음과 같이 설명됩니다. SBC 기능이 리셋된 후 브레이크 맞물림 L이 OFF(0)로 해제되면 SBC 기능이 시작됩니다. 브레이크 맞물림 L이 OFF(0)로 전환되면 브레이크 출력 BO1과 BO2가 OFF(0)로 해제되고 SBC 활성이 ON(1)으로 설정됩니다. 그와 동시에 STO ~ SBC 지연 타이머가 시작됩니다. STO ~ SBC 지연으로 인해 토크 해제 요청이 ON(1)으로 설정되기 전에 브레이크가 맞물릴 수 있습니다. 브레이크 출력 1과 2의 상태가 변경될 때마다 피드백 확인 지연 타이머가 시작됩니다. 피드백 확인 지연 타이머가 만료되면 브레이크 피드백 1 및 2 입력이 모니터링되며 브레이크 출력의 반대 상태로 유지되어야 합니다. 브레이크 출력이 OFF(0)이고 브레이크 피드백이 ON(1)이면 피드백 확인 지연 후에 브레이크 맞물림 신호가 ON(1)으로 설정됩니다. 자동 재시작으로 구성된 경우 아래 다이어그램과 같이 폴트가 없고 브레이크 맞물림 L 입력이 ON(1)으로 설정되면 SBC 기능이 리셋되어 후속 작동을 수행할 준비가 됩니다.
수동 재시작
수동 재시작이 사용되면 브레이크 맞물림 L이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환된 상태에서 SBC 기능이 작동을 시작합니다. 폴트가 없고 브레이크 맞물림 L이 ON(1)이고 리셋 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환되면 이 기능이 리셋됩니다.

콜드 스타트
SBC 기능을 사용하려면 수동 콜드 스타트가 필요합니다. 컨트롤러 실행 모드가 시작되면 SBC 명령어가 시작되어 브레이크 출력이 OFF(0)인 상태이고 리셋될 때까지 기다립니다. 브레이크를 해제하고 후속 작동이 수동 재시작과 유사하게 수행되도록 하려면 SBC 기능을 성공적으로 리셋해야 합니다. 성공적으로 리셋할 경우 리셋으로 인해 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환되려면 다음 조건을 충족해야 합니다.
브레이크 피드백 1: ON(1)
브레이크 피드백 2: ON(1)
입력 상태 ON(1)
출력 상태 ON(1)
브레이크 맞물림 L: ON(1)
폴트 및 폴트 리셋
렁-입력-조건이 참이면 SBC 명령어가 브레이크 피드백의 상태와 I/O 모듈 상태 비트를 지속적으로 모니터링합니다. 폴트는 유효하지 않은 구성이나 유효하지 않은 입력으로 인해 발생합니다. SBC 기능에 폴트를 유발하는 모든 조건은 브레이크 출력 1과 브레이크 출력 2를 OFF(0)로 해제합니다. 폴트 조건이 수정되고 SBC 명령어가 리셋될 때까지 브레이크 출력이 OFF(0)로 유지됩니다. 토크 해제 요청은 폴트가 발생하기 직전의 마지막 상태로 유지됩니다.
브레이크 피드백 폴트
브레이크 출력 BO1과 BO2의 상태가 변경될 때마다 피드백 확인 지연 타이머가 시작됩니다. 타이머가 실행되면 브레이크 피드백 신호가 무시됩니다. 타이머가 더 이상 실행되지 않으면 브레이크 피드백 1 및 브레이크 피드백 2 신호가 계속해서 모니터링됩니다. 브레이크 피드백 신호는 브레이크 출력 신호의 반대 상태여야 합니다. 그렇지 않으면 SBC 기능에 폴트가 발생합니다. 아래 그림에서는 브레이크 출력 1이 OFF(0) 상태로 변경되고 피드백 확인 지연이 만료된 후에 브레이크 피드백 신호가 ON(1)으로 변경되지 않았습니다. 따라서 폴트가 발생하여 SBC 무결성 비트도 OFF(0)로 해제됩니다. 그림에 따라 폴트 조건이 리셋되기 전에 명령어 리셋 시도 실패하고 폴트가 수정되어 해제된 후 성공적으로 리셋됩니다. 폴트 조건이 감지되면 드라이브 축 태그인 안전 브레이크 무결성 상태가 해제됩니다. 폴트가 있으면 브레이크의 실제 상태를 확인할 수 없으므로 SBC 토크 해제 요청이 실행되지 않습니다. 따라서 모션 태스크가 중력으로 인해 모션이 유발될 수 있는 응용 프로그램을 포함한 일부 응용 프로그램에 필요할 수 있는 모터의 제어를 유지할 수 있습니다.

SBC 기능이 성공적으로 리셋된 후 브레이크 피드백 신호 또는 I/O 상태 신호의 상태가 잘못된 경우 SBC 명령어에 폴트가 발생합니다. 다음 그림은 자동 재시작 모드에서 처음에 ON(1)으로 설정된 브레이크 맞물림 L에 의해 SBC 기능이 리셋됨을 보여줍니다. 리셋된 직후에 브레이크 출력 1과 2가 ON(1)으로 리셋고 피드백 확인 지연 타이머가 시작됩니다. 타이머가 만료된 후 브레이크 피드백의 상태가 잘못되어 SBC 폴트가 발생합니다. 이 경우 후속 리셋 후에도 명령어에 계속 폴트가 발생하지 않게 하려면 폴트의 원인을 수정해야 합니다. 이 그림에서는 리셋이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환되고 최종 확인 지연 시간이 만료된 후 폴트가 수정되고 다시 발생하지 않는다고 가정합니다. 그림에 표시된 사례에서의 폴트는 브레이크가 해제되었어야 할 때 맞물린 상태로 유지됨을 나타냅니다. SBC 무결성이 OFF(0)로 해제되어 축 태그인 안전 브레이크 무결성 상태에 반영됩니다. 따라서 시스템의 기계 구성 요소가 손상되지 않도록 모션 태스크가 폴트가 해제될 때까지 축을 정지 상태로 유지할 수 있습니다.

폴트 코드 및 시정 조치
폴트 코드 | 설명 | 시정 조치 |
|---|---|---|
1 | 폴트 없음 | 없음. |
2 | 유효하지 않은 구성 폴트 |
|
101 | 브레이크 피드백 폴트 |
|
102 | 브레이크 맞물림 폴트 발생 전의 재시도 |
|
진단 코드 및 시정 조치
진단 코드 | 설명 | 시정 조치 |
|---|---|---|
0 | 사용할 수 있는 진단 정보가 없습니다. | 없음. |
10 | 명령어가 실행 중일 때 렁이 거짓으로 전환되었습니다. | 이 명령어가 활성화되었는지 확인하십시오. |
20 | 브레이크 피드백 확인 지연 값이 유효하지 않습니다. | 속도 스케일링 값을 확인하십시오. |
22 | STO ~ SBC 지연 값이 브레이크 피드백 확인 지연보다 작습니다(STO ~ SBC 지연이 0 미만인 경우만 해당). | 브레이크 피드백 확인 지연을 늘리거나 STO ~ SBC 지연 값을 늘리십시오. |
101 | 렁이 참일 때 입력 상태 입력이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환되었습니다. | 안전 컨택터의 배선을 확인하십시오. |
102 | 렁이 참일 때 출력 상태 입력이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환되었습니다. | 안전 컨택터의 배선을 확인하십시오. |
103 | 브레이크 피드백 1과 브레이크 피드백 2가 예상치 못하게 OFF(0)로 전환되었습니다. | 브레이크 전원과 배선을 확인하십시오. |
104 | 브레이크 피드백 1이 예기치 않게 꺼짐(OFF)(0)으로 전환되었습니다. | 브레이크 전원과 배선을 확인하십시오. |
105 | 브레이크 피드백 2가 예기치 않게 꺼짐(OFF)(0)으로 전환되었습니다. | 브레이크 전원과 배선을 확인하십시오. |
106 | 브레이크 피드백 1과 브레이크 피드백 2가 예상치 못하게 ON(1)으로 전환되었습니다. | 브레이크 전원과 배선을 확인하십시오. |
107 | 브레이크 피드백 1이 예기치 않게 켜짐(ON)(1)으로 전환되었습니다. | 브레이크 전원과 배선을 확인하십시오. |
108 | 브레이크 피드백 2가 예상치 못하게 ON(1)으로 전환되었습니다. | 브레이크 전원과 배선을 확인하십시오. |
109 | 브레이크 피드백 1과 브레이크 피드백 2가 브레이크 피드백 확인 지연 이내에 ON(1)으로 전환되지 않았습니다. | 브레이크 전원과 배선을 확인하십시오. |
110 | 브레이크 피드백 1이 브레이크 피드백 확인 지연 이내에 켜짐(ON)(1)으로 전환되지 않았습니다. | 브레이크 전원과 배선을 확인하십시오. |
111 | 브레이크 피드백 2가 브레이크 피드백 확인 지연 이내에 ON(1)으로 전환되지 않았습니다. | 브레이크 전원과 배선을 확인하십시오. |
112 | 브레이크 피드백 1과 브레이크 피드백 2가 브레이크 피드백 확인 지연 이내에 OFF(0)로 전환되지 않았습니다. | 브레이크 전원과 배선을 확인하십시오. |
113 | 브레이크 피드백 1이 브레이크 피드백 확인 지연 이내에 꺼짐(OFF)(0)으로 전환되지 않았습니다. | 브레이크 전원과 배선을 확인하십시오. |
114 | 브레이크 피드백 2가 브레이크 피드백 확인 지연 이내에 꺼짐(OFF)(0)으로 전환되지 않았습니다. | 브레이크 전원과 배선을 확인하십시오. |
예

의견을 작성 부탁드립니다.
(STO에서 SBC로의 지연)|이어야 합니다.