DINT를 SINT 또는 INT로 변환
DINT 값을 SINT 또는 INT 값으로 변환하기 위해 컨트롤러에서는 DINT의 위쪽 부분을 잘라내고 필요한 경우 오버플로 플래그를 설정합니다. 다음 예제는 DINT를 SINT 또는 INT로 변환한 결과를 보여 줍니다.
예를 들어 DINT를 INT 및 SINT로 변환:
이 DINT 값을: | 다음 더 작은 값으로 변환: | |
16#0001_0081 (65,665) | INT | 16#0081 (129) |
SINT | 16#81 (-127) | |
의견을 작성 부탁드립니다.