CAM_PROFILE 구조
CAM_PROFILE 데이터 유형은 시간 캠 또는 위치 캠 명령어에 대한 입력으로 사용할 수 있는 계산된 캠 프로파일을 나타내는 계수의 배열입니다. 사용할 수 있는 유일한 요소는 상태입니다.
니모닉 | 데이터 유형 | 설명 |
상태 | DINT | 상태 매개 변수는 캠 프로필 배열 요소가 계산되었음을 나타냅니다. 캠 프로파일의 계산되지 않은 요소를 사용하여 캠 명령어의 실행을 시도하면 명령어가 에러를 발생시킵니다. 0 = 캠 프로필 요소가 계산되지 않음 1 = 캠 프로파일 요소를 계산 중 2 = 캠 프로필 요소가 계산됨 n = 캠 프로필 요소가 계산되었고 현재 (n-2) MAPC 및 MATC 명령어가 사용 중입니다. |
중요:
CAM_PROFILE 및 CAM_PROFILE_EXTENDED 데이터 유형 간에 데이터를 복사하려고 시도하지 마세요. 복사하면 데이터가 손상됩니다.
팁:
CAM_PROFILE 데이터 유형을 CAM_PROFILE_EXTENDED로 변환할 수 없으며 CAM_EXTENDED 데이터 유형을 CAM으로 변환할 수 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.