CAM 구조

캠 데이터 유형은 슬레이브와 마스터 지점 쌍 및 보간 유형으로 구성됩니다. 특정 축 위치 또는 시간과 연결되지 않으므로 지점 값은 단위가 없습니다. 각 세그먼트의 보간 유형을 선형 또는 입방형으로 지정합니다. 다음 테이블에서는 캠 배열 요소의 형식을 설명합니다.
니모닉
데이터 유형
설명
MASTER
REAL
점의 x 값입니다.
SLAVE
REAL
점의 y 값입니다.
세그먼트 유형
DINT
보간 유형
0 = 선형
1 = 입방형
팁: CAM 데이터 유형을 CAM_EXTENDED 변환할 수 없으며 CAM_EXTENDED 데이터 유형을 CAM으로 변환할 수 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal