AXIS_SERVO 다이어그램

AXIS_SERVO 다이어그램은 다음을 포함합니다.
  • 토크 서보 드라이브 포함 위치 서보
  • 속도 서보 드라이브 포함 위치 서보
토크 서보 드라이브 포함 위치 서보
이 구성은 외부 토크 루프 서보 드라이브를 사용하여 전체 위치 서보 제어를 제공합니다. 서보 루프에 동기식으로 입력하는 데이터에는 위치 명령, 속도 오프셋, 토크 오프셋이 포함됩니다. 컨트롤러는 모션 그룹의 기본 업데이트 기간에 이 값들을 업데이트합니다.
명령 위치 값은 모션 플래너의 출력에서 직접 가져오지만 속도 오프셋과 토크 오프셋 값은 해당 속성의 현재 값에서 가져옵니다.
Position Servo with Torque Servo Drive
속도 서보 드라이브 포함 위치 서보
이 구성은 외부 속도 루프 서보 드라이브를 사용하여 전체 위치 서보 제어를 제공합니다.
참고로 이 구성에서는 서보 모듈이 속도 루프를 닫지 않고 드라이브가 닫습니다. 서보 루프에 동기식으로 입력하는 데이터에는 명령 위치 및 속도 오프셋이 포함됩니다. (토크 오프셋은 무시됩니다.) 컨트롤러는 모션 그룹의 기본 업데이트 기간에 이 값들을 업데이트합니다.
위치 명령 값은 모션 플래너의 출력에서 직접 가져오지만 속도 오프셋 값은 해당 속성의 현재 값에서 가져옵니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal