검색
Studio 5000 Logix Designer 온라인 도움말
AXIS_GENERIC 구조
일반 축 객체는 모션 플래너 기능이 100%지만 모션 구성 지원이 필요한 장치와 연계된 축(예: 1756-DM)을 나타냅니다.
명령어 집합
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal