배열 개념

배열을 사용하면 동일한 이름으로 (동일한 데이터 유형의) 데이터 그룹을 참조하고 숫자(인덱스)를 사용하여 개별 요소를 식별할 수 있습니다. 배열의 요소는 다음일 수 있습니다.
  • 원자 데이터 유형
  • 구조 데이터 유형
배열의 요소를 첨자로 지정합니다. 대괄호 안에 배열 태그 이름 뒤 아래 첨자가 오도록 입력합니다. 첨자는 배열의 각 차원에 대한 값을 지정해야 합니다. 차원은 0 기준입니다.
배열:
지정 내용:
1차원
array_name[subscript_0]
2차원
array_name[subscript_0, subscript_1]
3차원
array_name[subscript_0, subscript_1, subscript_2]
한 개 배열에 최대 3개의 차원을 가질 수 있습니다. 배열에 있는 요소의 총 개수는 각 차원 크기에 대한 곱입니다.
배열:
데이터 저장 방식:
예:
1차원
oneDimArr
태그 이름
유형
차원 0
차원 1
차원 2
one_d_array
DINT[7]
7
--
--
총 요소 수 = 7
유효한 첨자 범위 DINT[x], 여기서 x = 0 – 6
2차원
twoDimArr
태그 이름
유형
차원 1
차원 0
차원
two_d_array
DINT[4,5]
4
5
--
총 요소 수 = 4 * 5 = 20
유효한 첨자 범위 DINT[x,y], 여기서 x = 0 – 3; y = 0 – 4
3차원
threeDimArr
태그 이름
유형
차원 2
차원 1
차원 0
three_d_array
DINT[2,3,4]
2
3
4
총 요소 수 = 2 * 3 * 4 = 24
유효한 첨자 범위 DINT[x,y,z], 여기서 x = 0 – 1; y = 0 – 2, z = 0 – 3
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal