배열(파일)/이동 명령어

배열(파일)/이동 명령어를 사용하여 배열 내의 데이터 위치를 수정할 수 있습니다.
사용 가능한 명령어
래더 다이어그램
실행할 작업:
사용할 명령어:
비트 배열에서 한 번에 한 개의 비트를 로드하고, 이동하고, 언로드합니다.
값을 동일한 순서로 로드하고 언로드합니다.
값을 역순으로 로드하고 언로드합니다.
데이터 유형을 혼합 사용할 수 있지만 정확도가 떨어지고 반올림 에러가 발생할 수 있습니다.
볼드체 데이터 유형은 최적의 데이터 유형을 나타냅니다. 명령어의 모든 피연산자가 동일한 최적의 데이터 유형(일반적으로 DINT 또는 REAL)을 사용하는 경우 명령어는 가장 적은 메모리를 사용하면서 보다 빠르게 실행됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal