알람 명령어

알람 명령어를 사용하여 알람 조건을 모니터링 및 제어합니다.
Logix 기반 알람 명령어는 RSView® SE 응용 프로그램과 Logix 5000 컨트롤러 간에 알람 기능을 통합합니다.
사용 가능한 명령어
래더 다이어그램
펑션 블록
구조화된 텍스트
다음의 경우:
사용할 명령어:
래더 다이어그램, 함수 블록 또는 스트럭쳐드 텍스트용 이산 부울 값 알람 기능을 제공할 경우
디지털 알람(ALMD) 명령어
래더 다이어그램, 함수 블록 다이어그램 또는 스트럭쳐드 텍스트용 아날로그 신호 레벨 및 변화율 알람 기능을 제공할 경우
아날로그 알람(ALMA) 명령어
지정된 알람 집합의 모든 알람 조건에 대해 지정된 동작을 지시하려는 경우
알람 집합 동작(ASO) 명령어
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal