Windows Runtime에 대한 OTA(Over-the-Air) 업데이트

다음 절차에 따라 ASEM 6300 IPC 또는 타사 장치용 Windows Runtime을 업데이트합니다.

FactoryTalk® Remote Access™
Manager
를 통한 업데이트

  1. FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    에 액세스하여
    탐색기
    도메인 보기
    섹션으로 이동하고 업데이트하려는 장치를 선택합니다.
  2. 오른쪽 창의 동일 섹션에서
    업데이트 상태
    매개 변수를 확인합니다. 최신 버전의 장치 소프트웨어를 사용할 수 있는 경우
    사용 가능
    이
    업데이트 상태
    매개 변수 아래에 표시됩니다.
  3. Runtime 업데이트
    를 선택합니다.
  4. 대화창이 열립니다.
    프로세스를 즉시 시작할 것인지(
    지금
    ) 또는 지정된 기간 내에 시작할지(
    기간 내
    )에 따라 업데이트 진행 시점을 선택합니다.
  5. 예약
    을 선택합니다.
노트:
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
는 업데이트 프로세스가 성공적으로 진행되지 않은 경우 최대 3회까지 예약된 업데이트를 수행하려고 시도합니다.
노트: 장치가 오프라인 상태일 때 업데이트를 예약할 수 있습니다. 장치가 온라인 상태인 경우 시스템이 지정된 시간에 업데이트 프로세스를 시작하거나 재개합니다.
중요: 장치 업데이트가 진행되는 동안에는 장치를 재시작하지 않도록 하십시오.

다중 업데이트

한 번에 더 많은 장치를 업데이트할 수 있습니다.
  1. FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    에서
    장치 보기
    섹션에 액세스합니다.
  2. Ctrl
    키를 누른 상태에서 업데이트할 장치를 여러 개 선택합니다.
  3. 그 중 하나를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
    모두 업데이트
    를 선택하거나 화면 상단에 있는 점 3개 아이콘을 클릭하고
    모두 업데이트
    를 선택할 수 있습니다.
  4. 소프트웨어 버전을 선택하고 나중에 업데이트하도록 예약할 수도 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal