Docker Runtime 실행
Docker Runtime을 실행하려면 필요에 따라 아래 나열된 적절한 스크립트를 실행하십시오:
- RDP 전용 Docker Runtime의 경우docker compose -f compose.yml -f compose.rdp.yml up을 입력합니다.
- VPN 전용 Docker Runtime의 경우docker compose -f compose.yml -f compose.vpn.yml up을 입력합니다.
- RDP와 VPN을 모두 사용하는 Docker Runtime의 경우docker compose -f compose.yml -f compose.rdp.yml -f compose.vpn.yml up을 입력합니다.
노트:
기능 구성을 변경하려면 .env 파일을 편집하고
docker compose down
을 입력하여 컨테이너를 제거합니다. 그런 다음, 필요에 따라 컨테이너를 다시 실행합니다.의견을 작성 부탁드립니다.