Docker 및 Docker Compose 설치

Ubuntu 22.04 또는 Debian 11.9 호스트 장치가 있는지 여부에 따라 호스트 장치에 Docker 및 Docker Compose를 설치합니다.
  1. Install Docker Engine(Docker 엔진 설치) 웹페이지에 액세스합니다.
  2. Docker를 설치하려는 호스트 장치에 따라
    Ubuntu
    또는
    Debian
    을 선택합니다.
  3. Docker 웹 사이트에 제공된 지침에 따라 Docker Compose를 플러그인으로 설치합니다. 예를 들어, Install using the repository(리포지토리를 사용하여 설치) 웹페이지에 제공된 지침을 따를 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal